处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适应变化多端显示屏造型的LED软屏方案

适应变化多端显示屏造型的LED软屏方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-08

【导读】LED软屏具有LED显示产品轻、薄、透的优势,巧妙的结构设计使其实现了横向和纵向的弯曲变形安装,即便是再复杂的安装要求,均可完美实现。快捷安装方式使得产品的安装、拆卸得心应手。

LED软屏是为了适应变化多端的LED显示屏造型需要和安装使用场所的多样性需求而推出的解决方案。它是一款软性的无金属化设计LED显示屏产品,可在任何环境安装,也可以很容易做成一个直径不到20CM的圆弧屏。


LED软屏

LED软屏的独特优势:

1、模块化设计,便于安装维护。

2、重量超轻,基于无金属设计,它比任何同规格显示屏产品都要轻,这种软屏本身重量只有每平米10kg左右,易于搬移运输,由于它能卷曲,你可以它轻松地卷起来包装,快速发到安装地点。

3、超薄设计,厚度只有1.3CM,很容易做各种复杂曲面造形,满足多变的使用需求。

4、可适应复杂安装环境。可横向和纵向的弯曲变形安装,即使复杂的安装环境均可呈现完美画面。

5、高品质 电源 ,稳定可靠。选用高品质电源,进一步确保产品长时间稳定运行。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次