处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Linear支持PWM和模拟调光的100W LED驱动方案

Linear支持PWM和模拟调光的100W LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-08

【导读】Linear100W  LED驱动方案采用同步的四 开关 升压-降压LED 驱动控制器,,效率高达98.5%, LED电流精 度±6%,每个IC输入功率100W或大于100W,支持真彩色PWM和模拟调光…

该方案采用LT3791芯片,其连续恒定频率和强制恒定电流模式架构,使其可以进行调整,或同步200kHz~700kHz的频率。在降压或升压操作时无需顶部MOSFET开关循环周 期。该器件为60V输入,60V输出。和工作区域之间的无缝转换,使LT3791成为LED驱动器在汽车、工业、电池供电系统的较理想选择。LT3791 在重新启动或闭锁时,具有输入电流监控器,LED电流监控器,以及LED开路或短路保障。

100W  LED驱动中LT3791主要特性

• 4开关单电感器架构允许VIN高于,低于或等于VOUT
• 同步切换:效率高达98.5%
• 4.7V~60V的宽VIN范围:
• 宽VOUT范围:0V~60V(52V LED)
• ±6%的LED电流精度:0V≤VLED<52V
• True Color PWM和模拟调光
• LED电流监视器输出和输入电流调节
• 在降压或升压时无Top MOSFET刷新
• 在关机时,VOUT与 VIN断开
• 开路或短路LED故障保护
• 每IC 100W或更高的
• 带裸焊盘的38引脚TSSOP

图1 LT3791方框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次