处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

42寸平板电视新方案 耗电量不及60W灯泡?

42寸平板电视新方案 耗电量不及60W灯泡?
来源:我爱方案网 时间:2013-01-08

【导读】可使42寸平板电视能耗少于60瓦的新技术,奥地利微电子将在CES中展示。与标准42寸平板电视相比,经新技术改良后的电视所降低的能耗高达50%,能耗低于能源之星6.0标准,且即使在极低的光照条件下依然能提供的画面质量,同时提供包括3D在内的高质量视觉体验。

奥地利微电子公司今日宣布推出可使42寸平板电视能耗少于60瓦并提供视觉体验的新技术。并将在于拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)中展示。届时奥地利微电子将在现场展示配有奥地利微电子数字环境光 传感器 技术和智能LED驱动器的电视。与标准42寸平板电视相比,改良后的电视所降低的能耗高达50%,能耗低于能源之星6.0标准的要求,且即使在极低的光照条件下依然能提供的画面质量。



图为功耗能满足能源之星6.0标准要求的42寸平板电视

美国消费者电子协会(Consumer Electronics Association)的研究表明,消费者希望购买的电视是低功耗的高清电视以及更高画质的电视。2013年春季将迎来新的能源之星标准的实施,对实现满足上述要求的电视带来更高挑战。能源之星6.0要求42寸电视消耗不超过62.9瓦的电力,并且无论大小,任何电视可以消耗的功率仅为85瓦。此外,由于大多数消费者更喜欢在光线较暗的客厅看电视,所以功耗的测量将覆盖四个级别的环境光亮度水平。

使用奥地利微电子的这些技术不仅能为消费者带来一些直接收益,同时还有助于保护环境。以美国每日的平均看电视时间来计算,采用奥地利微电子的智能传感器驱动的背光技术将会帮助有效减少二氧化碳的排放量,减少的排放量与从公路上减少超过100万辆汽车的排放量相当。

奥地利微电子节能背光电视高级产品经理Herbert Truppe表示:“在如今的消费电子产品中,平板电视是能源消耗的产品之一。全球各地的国家都在强制推行更严格的能耗标准,以减少能源消耗。在如今的电视设计中融入奥地利微电子的智能传感器驱动照明技术,可以在不增加成本的情况下实现高画质的视觉体验,同时有效地减少能源消耗和二氧化碳排放。”

而2013年,使用奥地利微电子数字环境光传感器以及局部调光和高精度驱动功能的新款电视可满足或超过能源之星6.0的要求,且可实现平滑的亮度调节同时提供高质量的视觉体验。奥地利微电子数字环境光传感器通过感应房间内的环境光亮度来调整背光亮度至合适的水平,从而实现以上功能。这将带来三大主要影响:1) 改善电视的对比度,变得更为悦目;2) 消费者不会因过度明亮的显示器而产生眩目或不适感;3) 根据环境光线条件自动调整背光灯亮度从而节约大量能源。更兴奋的是奥地利微电子的数字环境光传感器和智能LED驱动器现已上市。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次