处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MR11/16 LED非隔离PFC降压驱动方案

MR11/16 LED非隔离PFC降压驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-07

【导读】MR11/16设计的挑战是缺乏标准,包括灯具和灯泡外形、功率因数和总谐波失真要求(能源之星LED灯具≥0.9,对于>5W的一体 灯,≥0.7),以及低系统功率效率。智能型非隔离PFC降压LED驱动器解决方案很好的解决了该问题…

MR11/16灯是一种典型的卤素灯,其普通型的额定功率为20W、35W和50W。输入电压可以是DC 12V或24V,或者直接插接到120V或230V AC市电电源。12V或24V电压可以来自一个简单 变压器 ,该变压器使用主电源AC电压并输出12 V/24V AC作为灯座输入。LED替代产品需要作为一个恒流源来控制。

如果输入电压是12V或24V DC,LED驱动器DC-DC拓扑可以选用升压或降压拓扑。如果LED总的灯串正向电压高于整流后输入电压,则使用升压拓扑,否则就使用降压拓扑。DC- DC功率级效率很高,通常可以高达90%。然而,镇流变压器效率很差。镇流变压器并非 开关 模式电源,仅仅只是将110V/220Vac转换为12V /24Vac的变压器。虽然DC-DC功率级的效率高,但AC-DC变压器+DC-DC拓扑的总系统效率却较低。

图1 FL7701智能型非隔离PFC降压LED驱动器解决方案

AC-DC MR灯把LED驱动器集成在灯罩内,而无需镇流变压器。在此结构中,总功率效率有可能超过80%。通常,在小型灯罩内组建一个AC-DC LED驱动板并同时满足PF和THD要求是不容易的。不使用电解电容器,因其使用寿命短于其它半导体器件或无源电子元件,比如电阻、陶瓷电容和电感。 AC-DC MR型LED灯的设计是一种新的设计挑战。


图2 降压拓扑与升压拓扑比较

飞兆半导体提出一个新的LED驱动器件来解决AC-DC问题,如图1所示的FL7701。它是一个智能型非隔离PFC降压LED驱动器解决方案。直接使用AC线路输入电压,有可能实现可用于MR灯罩的小型PCB尺寸。此LED驱动器设计省去了所有的电解电容器:通常用于输入、输出和IC Vcc电压。省去电解电容器,可以延长产品寿命,并减少PCB空间,同时降低BOM成本。通过仅使用少量外部元件,可以满足PF和THD要求,同时实现超 过80%的高效率。相对于升压设计,降压拓扑还具有连续输出电流(减少纹波电流)的优势,因为电感与输出串联,对于LED负载,降压拓扑看起来像恒流源。 升压拓扑的输出电流是不连续的,除非使用输出电容器来过滤纹波电流,波形比较如图1所示。

对于MR LED灯驱动器设计人员,需要在有限的小型PCB空间内提高系统效率和满足PFC及THD需求。当前使用AC-DC变压器+ DC-DC拓扑的解决方案是采用当前已安装的基础设施:卤素灯插座和镇流变压器。可以节省安装投资成本,但牺牲了电气效率。此基础设施趋于被更有效率的结 构替代。制造商正向市场推出AC-DC MR灯。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次