处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆1W到数千瓦的LED电源解决方案

飞兆1W到数千瓦的LED电源解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-07

【导读】2013年1月1日起,欧盟全面停止销售白炽灯,5年多的绿色能源方案成为现实。飞兆半导体推出了高效节能LED电源全面解决方案,产品涵盖1W至数千瓦功率范围,广泛应用与室内照明、街灯、特种照明等…

随着LED技术的日渐成熟和成本下降,LED照明的普及毫无疑问将会带来巨大的能源节约,在推动经济稳步增长的同时,保持社会的良性可持续发展,而LED照明的高效及节能环保优势是未来LED普及的基石。LED照明应用将从三个基本输入功率水平划分开始:小于或等于20W功率的低功率、20W到50W之间的中等功率,以及大于50W应用的大功率。实际设计中不会恰好符合这三种分法,但当考虑LED驱动器解决方案时,这三种功率水平是一致的。

飞兆的LED街灯电源方案

Fairchild推出高集成度绿色Green FPS功率 开关 FSFR2100,在LLC谐振 转换器 设计中,提高效率和系统可靠性,并缩短宝贵的设计时间。该功率开关提供“系统级封装”方法,集成了所有必需元件以构建可靠及高效的谐振转换器,并在高热效的9-SIP封装中集成了一个脉冲频率调制(PFM)控制器,一个高压栅极驱动电路和两个快速恢复 MOSFET(FRFET),以及软启动、间歇工作模式和重要的保护功能。

飞兆的LED街灯电源方案

FSFR2100采用零电压开关(ZVS)技术,能够大幅降低MOSFET和整流器的开关损耗。采用这种技术,此FPS开关无需散热器即可处理高达 200W的功率,使用散热器更可处理高达450W的功率。较之于传统的硬开关转换器拓扑,FSFR2100的效率提高了10%, ZVS技术的一个附加优势是能显著降低开关噪声,与硬开关技术相比至少降低5dB。

FSFR2100的其他主要优势包括:内置上桥驱动电路采用共模噪声消除技术,提供卓越的噪声抗干扰能力;MOSFET的快速恢复体二极管限度地减小反向恢复效应,防止出现异常运作状态;内置保护功能包括过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、过流保护(OCP), 以及异常过流保护(AOCP)和内部过热关断(TSD)等。

飞兆的室内LED照明电源方案

Fairchild推出初级端调节(PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器FAN100/FSEZ1016,在高度集成的封装内,这些控制器采用内置专有TRUE CURRENT™技术和严格的恒压 (CV) 范围,实现精确的恒流 (CC) 控制,而无需使用次级端反馈电路。通过在较宽的电压范围内精确恒流,同样的电路就可以用于数目不同的成串LED电子产品世界 //www.eepw.com.cn/article/108259.htm,从而提高设计灵活性、缩短上市时间,并延长HB LED的使用寿命。由于这些PSR PWM控制器的高集成度,可以节省线路板空间,以配合灯泡外形尺寸不断缩小的发展趋势。FSEZ1016A是集成了一个初级端调节PWM控制器和一个功率 MOSFET的EZSWITCH PSR PWM控制器。
飞兆的室内LED照明电源方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次