处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

展望未来:全景摄像机应用范围将逐渐扩展

展望未来:全景摄像机应用范围将逐渐扩展
来源:中国安防展览网 时间:2013-01-07

随着科技的进步,体育赛事直播的方式越来越先进。传统的依靠广播转播系统的方式,不仅步骤繁琐且效率低。观众若要真实感受赛场上的激烈竞争,在球场原有的基础上布控智能化的视频管理系统,通过多媒体管理,以视频摄像机和视频拼接系统的方式进行远程操控。在无人操控情况下,用视频服务器获取前方图像信息。当然,随着科技的进步,人们对生活要求的提高,全景摄像机应用范围将会逐渐扩展。

应用范围拓展

全景摄像机的应用范围,一般包括公共场所、工业监控、交通管理、医疗设施、楼宇监控、校园、商场与娱乐休闲场所等。但由于全景摄像机的推出时日尚短,技术上有其局限性,如上文所述的图像失真等问题,以及鱼眼全景摄像机的超广角效果,虽然能监控大范围面积,但相对来说,它的焦距很短,使得侦测范围大受限制,大约在半径5米内可以看清人脸,更远的话就会显得模糊。

因此,在实际运用上,全景摄像机比较适用在空间小、监视环境简单的场所,例如零售店、小型商场、电梯、停车场与会议室等等。只需要一台全景摄像机,就能实现无死角、看清细节的监控。至于环境简单而空旷的场景,例如大型会场等,由于架设多台监控摄像机有其不便性,使用全景摄相机也是个不错的选择。但若是要应用在相对复杂的环境里,例如人流量大的商场、步行街、十字路口等,全景摄像机则仍然无法完全替代枪机、半球等常规型传统摄像机,所以一般还是建议搭配常规型摄像机使用,彼此互补不足。

赛事直播,微型全景监控摄像机助阵

越来越多的户外俱乐部、高尔夫球场业主以及酷爱体育的老板们,将自己的球场向专业化靠拢。除了让定期举办比赛吸引观众外,需要将更多的精力放在观赛者的身上。在偌大的球场上要真切地看到比赛,必须将图像放大到拼接屏上,这需要视频采集系统。

赛场直播系统属于全自动化平台,前端实体摄像机将所"看到"的图像通过软件进行分析和解读。以微型阵列摄像机为例,多部摄像头拍摄到的图像通过后端服务器进行处理,再由图像软件进行拼接合成,产生一张虚拟的图像;观众看到的这张图像既可以放大也可以缩小,就好比一台摄像机所拍摄到的实景图。

至于如何直播实时画面,工作人员可结合操纵杆控制摄像机的方向,将观众想看的画面进行录制,视频编辑器可做到实时剪辑。后端服务器不断记录所有的视频流,没有任何遗漏的地方;再配合微型摄像机,能够观看一整场的比赛。

有区别于其他监控摄像机的是,微型矩阵摄像机需要录制快速变化的镜头,如赛场全景、足球运动员传球,或者其他运动员不慎摔倒的画面。因此在制作体育视频时,高帧频画质是绝对必须的。

在单一的千兆以太网上,一部微型阵列这相机需要提供200万像素的图像,捕捉图像速率60帧/秒。要选择与设备相匹配的数据传输量,才能够体现出产品的灵活性。与传统的摄像机相比,这种摄像机平均能够提供50或60帧率图像,结合高品质 传感器 的前提下,高流畅度视频图像轻松搞定。

以前,通过人工录制的视频画面需要经过层层审核后才能播放,如今一场体育比赛通过一个简易的管理接口就能够实现。新型摄像机能真实反映出球场的场景,就好比1:1的情景再现。半场休息时也可以通过视频回顾精彩的画面,甚至可以定格一个精彩的画面。

全景摄像系统使内容创建无所不在,在任意时间段、任意场次的比赛中,都可以为观众捕捉到精彩的镜头。或许喜欢看网球的朋友们都知道鹰眼,这也是利用多部高清高速摄像头进行抓拍,通过计算机处理生产三维图像。

全景摄像机技术关键

不论使用何种方式,所谓的全局监控,即摄像机在静止状态下(无需云台辅助转动),就可以进行180度(安装在墙上)或360度(安装在天花板上)的监控。监视时,摄像机无须切换画面,就能实现对同一个较大场景的无间断拍摄,解决普通摄像机多方位监控时画面不连贯的问题,也令监控人员的作业更加方便。而且全景摄像机具有可达360度的拍摄角度,能全面捕捉场景,避免死角产生,因而在某些项目中,其一台可替代多台普通监控摄像机的效果,并顺利达到耗电量低、布线简单、隐密性高与施工维护费用低廉等目的。从产品技术面剖析全景摄像机,则主要有四大关键点。

1、镜头优劣

镜头优劣会大幅度影响监控图像的质量;好的镜头可达到高清、百万像素以上,而帧速(每秒钟动画传输的速度)越高,也越能看清楚监控目标的移动过程与细节动作。

2、图像传感器

一款性能良好的全景摄像机,必然有高分辨率的图像传感器。由于全景摄像机的监控范围宽广,图像传感器的信息量必然十分庞大,不像一般的摄像机只需处理监测场景中一部分的画面。因此,图像传感器的分辨率高低与否,也是影响监控成像放大后,图片清不清晰的关键。

3、鱼眼镜头

使用鱼眼镜头的全景摄像机,其成像原理与普通摄像机不一样,图像边缘往往会形成一个凸出、变形的画面,所以要比普通摄像机更容易使图像扭曲或失真,影响成像质量。所以如何矫正、还原图像,看清图像中的监控物体,就是全景摄像机重要的问题。

理论上,有两种方式能矫正鱼眼镜头成像失真的问题,一种是由后端平台进行信息处理、还原成像;另一种则是在摄像机内置软件直接矫正,然后再传输到监测后端。一般而言,比较推荐使用后者解决鱼眼镜头失真的问题,这样一来,可以舒缓网络传输宽带和后端存储的压力,提高了监控运行的效率。

4、虚拟PTZ

可以使用虚拟PTZ对存储的图像做放大、缩小等细节观察。PTZ在安防监控领域是控制云台上下左右转动与镜头变聚焦,用于自动或手动追踪锁定的目标,在监测范围内一路跟拍追踪目标。而全景摄像机所采用的虚拟PTZ,应用概念类似云台的追踪效果,只是不必象真实的云台那样进行实际的机械化转动,而是通过缩放图像来达到类似的效果,因而能大幅递增监控系统的使用寿命,使得监控人员在操作上更容易上手,也能降低维护费用。

展望未来

全景摄像机的优点在于能以少的装机量,达到有效率的监控效果,即能减少护罩、布线与人员的施工费用等,能降低监控工程成本。但其毕竟发展时间短(五年),有不可忽视的劣势,如摄像机的单价偏高、监控距离尚未突破,以及图像存储、还原等问题,都急需调整和改进。

因此,不能盲目追崇全景摄像机,其目前也不可能取代传统摄像机的作用与功能。

所以如何搭配全景摄像机与常规型摄像机共同使用,使二者取长补短,以求监控效果化,才是现阶段除技术突破之外应该考量的问题。

关于全景摄像机

全景摄像机,顾名思义,是能对一个较大场景进行全局监控、全程监视与全角度拍摄的摄像产品。从款产品正式推出市场至今,已发展了大约5年多时间。一般而言有两种方式可达到全景效果,一是采用鱼眼镜头(大广角镜头);二是一台摄像机中采用多个镜头拼接来实现。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18107次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次