• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MHL+Vs+MYDP,几大移动高清接口之争

来源:电子工程专辑
时间:2011-11-24

分享至:

引言:手机上配置移动高清接口已是一个新的卖点,然而目前并没有一个统一的标准,业界将PC/消费电子市场的竞争同样延伸到手机领域,MHL与MYDP,还有与MYDP相兼容的SlimPort,到底谁会胜出?

有迹象表明,以HDMI/DisplayPort为代表的高清多媒体接口标准之争,目前正从HDTV/PC向智能手机/平板电脑领域蔓延,且有愈演愈烈之势。虽然移动产业一直没有对可从智能手机传送高清视频到外部HDTV的接口做出明确抉择,但随着MHL(Mobile High-Definition Link)、MYDP(Mobility DisplayPort)和SlimPort等标准所属生态系统的不断扩大,一场激烈的正面交锋似乎已不可避免。那么,谁会更有吸引力?

战争序幕已拉开

2010年4月,Silicon Image公司联合诺基亚、三星、索尼、东芝等公司成立MHL联盟,旨在开发崭新的移动音频/视频接口标准,并将其用于将移动电话和其它便携式设备连接到高清电视(HDTV)和显示器。其技术特点是仅通过一条信号线和标准HDMI输入接口,即可实现高清内容(1080P/60)和8声道线性脉冲编码调制(LPCM)环绕声和压缩音频的输出,并完美兼容常用的Micro-USB接口。相比19个管脚的HDMI接口,MHL只需5个管脚就能提供满足1080P播放的需要,且通过提供5V电压和500mA电流,来为便携式设备提供动力及充电。

另一方面,Analogix(硅谷数模)新推出的SlimPort系列发射器和接收器芯片均使用和DisplayPort相同的基础技术,并完全相容于由意法半导体所推动的MYDP。MYDP也是一种专为移动市场设计,旨在减少数字信号接脚数量的数字移动接口。今年初,ST将MYDP作为DisplayPort标准的一部份,向视频电子标准协会(VESA)提交了提案。

MYDP和MHL其实都在尝试着去完成同一样东西。援引EETimes的报道称,iSuppli显示电子和消费市场首席分析师Randy Lawson指出,“我相信,尽管MHL的起步较慢,但MHL仍有希望”。他形容HDMI是“实际上的高清显示接口标准”,因为它在HDTV领域无处不在,而且在移动领域中,HDMI传输率也不断成长。“这似乎强化了MHL未来有充分获得应用机会的观点,”他表示。

MHL,LLC公司总裁王贵添认为,MHL和SlimPort/MYDP的关键区别在于传送视频串流时的功耗。举例来说,三星首款搭载MHL的Galaxy S II智能手机,其MHL可运用标准Micro USB接口,通过轻便的五芯线缆将无压缩的1,080P视频和音频内容至连接外部HDMI显示设备,并在播放多媒体内容的同时为手机充电。“而这是我们的竞争对手根本无法做到的。”他同时透露说,目前MHL联盟发放的许可证数量已从年初的15家猛增至目前的73家,而其它标准进展缓慢,“大多数只停留在口头宣传上”。

 

标签 移动高清接口 MHL MYDP Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻