Intel消费级SSD将全面转入20nm制程

来源:VR-ZONE
时间:2013-01-06

分享至:

Intel确认会在季释出335系列的180GB和80GB之後,在消费端的布局究竟会如何,实在让人好奇。SSD作为目前高速的储存媒介,是不少玩家以及使用者的爱,作为全球的半导体制造商与设计商,Intel在这块市场也投入的不少。在2012年12月底,Intel发布通知将会针对335系列进行改版,同时增加180GB和80GB两个容量,预计将会取代目前的330系列,这主要跟SSD330系列中240GB在2012年12月发布停产通知有关。

 


 


根据Intel的Roadmap,我们很清楚了解,在335系列中的180GB和80GB推出之后,接下来几个季度300家族将不会推出任何新产品,当然这roadmap将会随着每季更新而有所不同。Intel确认会在季释出335系列的180GB和80GB之后,在消费端的布局究竟会如何,实在让人好奇。

SSD作为目前高速的储存媒介,是不少玩家以及使用者的爱,作为全球的半导体制造商与设计商,Intel在这块市场也投入的不少。

在2012年12月底,Intel发布通知将会针对335系列进行改版,同时增加180GB和80GB两个容量,预计将会取代目前的330系列,这主要跟SSD330系列中240GB在2012年12月发布停产通知有关。根据Intel的Roadmap,我们很清楚了解,在335系列中的180GB和80GB推出之后,接下来几个季度300家族将不会推出任何新产品,当然这roadmap将会随着每季更新而有所不同。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购