处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电子防盗系统在商店防盗中的应用

电子防盗系统在商店防盗中的应用
来源:互联网 时间:2013-01-05

    电子防盗系统经过40年的发展,已由早期的单一原理单一产品发展到现在不同原理品种繁多的局面,适应百货、超市、专卖店、图书馆等不同类型商店的需要。

  1、从保护形式上加以细分,可分为立式系统、隐蔽式系统和通道式系统。

  立式系统的检测装置醒目地立在商场的出入口处,除检测功能之外还具有明显的威慑作用。

  隐蔽式系统是把系统隐蔽安装在出口的地毯下或天花板处,不影响商店的整体环境,亦能起到防盗保护的作用,满足店主既美观又防盗的需要。

  通道式系统是在超市出口处把eas系统同收银台连成一体,构成通道式保护,是实现超市防盗的有效方法。

  2、以其应用的检测信号方式来区分,大致可分为无线电系统、电磁波系统、微波系统、分频系统、智慧型系统和声磁系统。

  (1)声磁系统

  音叉只有在振荡频率相同情况下才引起共振。声磁系统(acusto magnetic)正是应用了这种物理原理,实现几乎零误报的操作,固定在商品上的声磁系统标签进入系统的检测区域时,会产生共振,但只在接收器接收到连续四次的共振信号(每1/50秒一次)后,才发出报警。

  声磁系统的特性是防盗检测率高、几乎零误报、抗干扰性好、保护的出口宽度可达3. 5米,有软硬两种防盗标签,对商场大多数种类的商品均可保护,而且能重复消磁,即使在pos收银机旁系统仍能正常工作。

  声磁系统包括立式系统、通道式系统和隐蔽式系统不同种类,有超过10种以上的型号供选择,可广泛应用在百货、超市、专卖店、音像商店、杂货店、药店,也可用在办公楼等环境。

  (2)无线电系统

  无线电系统(radio frequency,rf)采用无线电波作为发射接收的信号,检测频率范围为7.4-8.8mhz的电磁波,中心频率为8.2mhz,由标签引起在8.5mhz的干扰,从而引发报警 .无线电系统优点是系统成本非常低、安装方便。但由于其防盗标签为环形线圈式,所以系统易受一些物品的干扰,如收银机等电子产品、金属物等等,引起系统的误报或不报。

  无线电系统有软、硬两种标签,可以保护商场内大多数的物品。两个支座之间的距离一般不能大于0. 9米,通常用在只有一个进出口的商场。无线电系统有立式和通道式两种,用于保护百货商店、服装店、超市等。

  (3)电磁波系统

  电磁波系统(electromagnetic system)采用电磁波作为检测信号。电磁波系统的标签小,标签价格也便宜,能重复消磁,但易受磁性或金属物质的影响而产生误报。保护的出口宽度一般在0. 9米左右。系统不会对磁性物品(如录音带、录像带、磁卡)产生影响。新一代的通道式电磁波系统是用软件控制的电子防盗系统,使用了数字处理技术与消磁系统、收银台监控、闭路电视监控系统连成一体。使用快速消磁板,能重复消磁,系统成本高。电磁波系统有立式和通道式两种。应用环境多在图书馆、书店、音商店、酒店、超市等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次