自动驾驶汽车 安全归功于谁?

来源:我爱方案网
时间:2013-01-05

分享至:

【导读】面临着汽车的增多,车祸也日剧增多,可是现在无人驾驶汽车的出现确实让大家为之一惊,无人驾驶汽车的方向盘掌控在谁的手上呢?安全性又如何呢?伴随安全技术的进步人类和汽车又将会面临怎样的未来呢?

自动驾驶面临的课题

随着自动驾驶这一未来梦想离现实越来越近,与汽车相关的所有人都面临着重要的课题。由“机器”自动驾驶本该由“人”驾驶的汽车可行吗?万一发生事故的话谁来承担责任?现在汽车厂商一致认为“汽车应由人来驾驶”。

的确,对系统“过于相信”是一大禁忌。后的责任还是要由驾驶员本人来承担。不过,靠人处理时分寸很难掌握。比如,交由系统处理的话可以通过自动全力制动避免碰撞,而人在慌乱之下有时无法全力踩下制动踏板。在试驾配备安全技术的某款车型时,笔者因警报响起不禁轻踩了一下制动踏板。接着,又马上意识到有防碰撞技术,因此又松开了。但这时系统已做出驾驶员采取了躲避操作的判断,导致防碰撞功能起动延迟。当时撞向充气假人时的恐怖感觉让笔者至今难忘。驾驶员为防备意外情况,必须要事先充分理解安全技术。不过,将来应该会以更自然的方式来实现驾驶员与安全技术之间的联动。

丰田开发出了对防碰撞时踩制动踏板的力量进行强力辅助的技术。在使用这一技术后仍来不及躲避时,就会起动自动全力制动功能可将时速从80km减至20km,减掉60km。对于该技术的开发动机,相关负责人解释称:“驾驶不熟练的人以及力量小的女性驾驶员有时在恐怖情况下会吓得无法全力踩下制动踏板。”

图1日产开发出了有人从暗处冲出来时也可通过自动操舵来躲避的技术

笔者实际试驾了配备该技术的车辆,在碰撞前踩下制动踏板时,制动踏板就像被一下子吸进去一样,即使用很轻的力,也会强力制动,总之,只要踩下制动踏板就行。因此不会发生撞向充气假人那样的意外混乱。丰田预定从近期上市的新车型开始,陆续为车辆配备该技术。

人与机器之间的平衡问题没有理想的解决之道。但在各厂商的努力之下,会逐渐接近“值”。

SARTRE项目

一项被称为“SARTRE项目”,由沃尔沃等欧洲7家公司共同实施的关于近未来自动驾驶的上路试验。SARTRE是“Safe Road Trains for the Environment”(环保安全公路车队)的缩写。顾名思义,公路车队就是让汽车像连接起来的列车一样列队行驶。此次试验中,在专业驾驶员驾驶的领头卡车后面,跟随了1辆卡车和3辆沃尔沃轿车。时速达到90km,有时车间距离甚至不到4m。

在加入公路车队时,首先需要驾驶员按下按钮表明想要参加。自动驾驶还需要有相应的法律支持,目前设想的是,参加者向领头车辆的驾驶者支付费用。如果像SARTRE项目这样的自动驾驶能够实现,会给人们带来很多好处。首先对驾驶员而言,可将省出来的驾驶时间用于工作及学习,而且还可减轻上班时的疲劳。汽车列队行驶时空气阻力会减少,因此还可将燃效提高10~20%。另外,由于各个车辆的速度均一,因此也不容易发生交通阻塞。

“自动驾驶”一直被视为科幻电影中的场景。要想探明自动驾驶是靠什么技术来实现的,就必须了解目前汽车的安全技术。因为自动驾驶是以“避免碰撞”及“保持车道”等以安全为目的而开发的尖端技术的结晶。

标签 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网