《科技》平板低价化,大势所趋

来源:工商时报
时间:2013-01-05

分享至:
平板 计算机由苹果独霸,但Google偕同华硕设计开发,价格仅199美元的Nexus 7,在全球热卖,让苹果推出7.9寸的iPad Mini应战,平板计算机产业在2012年浮现低价的氛围,2013年低价平板将续领风骚,对苹果和Win8阵营造成压力。
研调IDC预估,2012年全球平板计算机的出货量为1.22亿台,2013年可望达到1.72亿台,年增41%,到了2016年可创下2.82亿台的出货量。不过,因低价平板崛起,操作系统版图也出现变化,2012年Android操作系统的市占率提升到42.7%,苹果iOS的市占率则为53.8%。

从尺寸别来看,IDC认为,2012年7~8寸的平板计算机销售约占全球平板计算机出货量为33%,但2013年将呈爆发性成长,预估8寸以下平板计算机销售比重将超过6成以上。
平板 低价化 由亚马逊Kindle Fire揭开序幕,但Nexus 7让战火快速升温,加上苹果推出329美元的iPad Mini销售不俗,甚至挤压到高阶的iPad,显示低价对消费者采购是重要指标,加上市场传出品牌厂宏碁、华硕都有意推出低于100美元的机种,锁定大陆和新兴市场,因此2013年平板低价化已是大势所趋。
业者认为,未来平板将分为高阶和平价两大市场,其中苹果将称霸高阶市场,Win8阵营因以商用族群为主,有机会吃下小部分高阶市场,至于平价市场主要是Google Android的天下,并以7寸为主,而且推估亚马逊为进一步扩大市占率, 2013年的新机种很可能直接以149美元问世。
在小尺寸平板部分,法人预估,2013年亚马逊全系列平板出货量约800万台、Nexus 7有机会挑战千万台,iPad Mini则有4,000万台的实力。另外市场传出三星订下平板出货3,000万台的高目标,其中7寸平板出货也上看7~800万台。
研调TrendForce指出,要降低平板成本,势必得改采较低成本的处理器、触控面板方案和存储器。也能将金属机箱改为塑料机箱。另外业者表示,2012年大陆白牌平板出货量约5,000万台,均价约100美元左右,明年白牌平板可能提高到约8,000万台,大陆IC设计如全志、瑞芯微,以及触控面板的欧菲光等,因掌握成本优势,将与台湾零组件厂的竞争低价商机,值得留意。(新闻来源:工商时报─记者詹子娴/台北报导)










标签 平板 低价化 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购