来源:ZOL
时间:2013-01-04
近十几年来,随着监控行业的异军突起,报警在整个安防行业中所占的比重不断下降,很多时候甚至到了被遗忘的地步。究其原因,除了受中国地方政策及消费者心理诉求没有培养成熟的影响外,更重要的是报警行业自身产品及技术没有取得实质性的突破,这导致了多年来报警市场的不愠不火。
近年来,随着物联网和智慧城市的山雨欲来,报警技术也在沉默中酝酿出新的色彩,完成了低调中的蜕变,我想,一些新技术的应用和新系统的集成,报警技术已经走到了送走长夜,即将迎来蜕变曙光的一刻。
AST技术:智能化小试牛刀
近年来,报警产品在主机及红外探测器技术上取得了不小进步,为防盗报警行业主机的民用化迈出了关键的一步。
AST技术即Automatic study technology,这种技术应用在被动红外探测器上主要作用是探测器在工作状态不断学习外部环境,并根据实际环境情况,调整软件对报警的处理方式。下面介绍这种技术的主要应用:
产品安装在特殊的场所,如:有遮挡物(柱子)、有移动的物体、温湿度变化较大、光线变化频繁等环境,通过对环境的不断学习,记忆环境状态,自动调整软件对信号的处理方式。
对产品的相关模式设置不再打开外壳,而采用手电筒、磁铁等工具对探测器进行干扰,这样可以根据干扰的时间长短对产品的不同模式进行设置,如输出方式NO/NC设置、LED ON/OFF设置、脉冲计数设置、报警延时时间设置、防宠物等级设置等。
光学菲涅尔透镜技术:核心技术全面突破
菲尼尔透镜是被动红外探测器的核心技术,对红外探测器的功能起到了决定性的影响。
作为被动红外探测器的关键器件,红外菲涅尔透镜的聚焦能力及空间分割能力,直接决定了产品的性能。现在已有厂家自主设计开发的菲涅尔透镜具有精度高(0.002mm纳米级)、视区多(45个视区)、多焦距(3个焦点)三大特点,能够实现45分区精密空间分割(传统只有25分区)的同时,实现精确能量聚焦,限度减少能量损失,极大提高了信噪比。
该新菲尼尔透镜的采用,让探测器的有效探测距离更远(从12m达到20m)、灵敏度更高(真正实现一步探测、0.2m/s低速探测)、误报漏报率更低(信噪比提高,让信号放大倍数从15000降低到5000,直接降低误报漏报率达90%以上),探测角度更为精准(真正实现视角范围内零盲区报警)。
菲涅尔透镜设计需考虑多方面的因素,水平方向的视区越多其探测水平方向的区域角度就越小、越精准,探测的盲区就越少。同样原理,如垂直方向的层次细分得越多,探测的距离阶段就越多(一般一片广角式菲涅尔透镜设计可探测远距离、中距离、近距离,设计时一般多设计为4-5层)。不过,实际应用当中,这还得配合热释红外探头放置的位置,位置的不同其探测的距离也就不一样,这可根据客户的要求进行设计。由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平感应角度有限,镜片面积也有限。
告别纸上谈兵:报警系统和物联网融合
作为安防的子系统,报警系统同其它子系统的融合一直是近年来技术和市场考虑的重点方向之一。随着物联网等通信和传输技术的发展,报警系统和其它安防系统的融合已经到了实际应用阶段。
报警与监控的区别是对警情控制的先后性。防盗报警体现的是事前的预防,也就是警情没有发生之前,起到事前的威慑预警作用,而视频监控是事后确认警情和进一步取证。因为这种事先的预防性存在着大量的不确定因素,所以防盗报警的稳定性一直被行业所诟病。和防盗报警多年的波澜不惊呈现两极分化的是,视频监控系统通过众多的公共性事件和媒体的传播已经为大众熟知,导致如今一提安防,很多人时间想到监控。笔者认为,监控系统虽然有较大优势,但二者毕竟是不同类的安防技术,至少在相当长的时间内还无法僭越报警取而代之,而更多的是二者互补且走向融合。
目前国内90%的安防市场被视频监控牢牢掌控,随着视频监控的发展,一些系统通过智能分析等功能实现报警,可能与现有的防盗报警技术产生部分的重合。目前,视频监控智能分析系统处于起步阶段,在市场上还没有大面积得到应用,和防盗报警的成熟度很高的光学探测相比,其技术甚至还谈不上比较成熟,或二者的应用环境和角度有较大的差别。而在物联网、传输技术大发展的前景下,注定报警系统同监控系统将形成互补融合的局面。
今年有许多国内厂家推出了联动视频监控的复合报警探测器,它们采用TCP/IP技术进行通信,实现了两个系统的集成。在2011年的安博会上,一些厂家已经先人一步开始了这方面的尝试,他们通过把报警主机和DVR融合为一体,当发生报警时可以实时录像本地保存,还可以上传至服务器平台,采用INTERNET、3G网络、GPRS、PSTN网上传,报警运营商只需要一台电脑和现有成熟网络就可以进行联网报警运营服务,运营成本很低。在这种模式下,接警中心也可以根据客户的需要组建自己的本地服务器,实现多区的管理,服务器可以根据客户的需要把报警的信息和视频网址发送给客户,客户可以登录网址查看视频信息。
建立这种多系统集成平台的优势在于融合了报警和监控,而企业就可以作为平台提供商,向联网报警运营商收取平台的维护费,从而垄断报警运营市场。当然,构建初期,这个网络平台也有诸多的困难需要解决,比如用户体验、针对性、资料保密性等,都是需要攻关的难题。
监控和报警的融合是大势所趋,也是未来的方向,至于是监控整合报警还是报警整合监控,这个就要看企业的技术能力了。
从更广阔的层面来看,除了和监控系统的融合,物联网也是防盗报警融合的一个主流方向。随着物联网浪潮的到来,安防行业更多关注物联网安防。物联网概念里很重要的一部分是前端的 传感器 ,而防盗报警的红外探测器、烟气感探测器、震动探测器、温度探测器、湿度探测器就是物联网的“触角”,它们接收现场的信息或由本传感器智能分析判断或通过传输网络发送到服务器端进行智能分析和判断,后经互联网络将联动信息发送到需执行控制功能的设备。从这个角度来说,在物联网时代,专注于前端探测的报警企业在产品层面也将会大有可为。
纵观2011年的发展,报警系统已经告别了单兵作战,开始和其它安防系统融为一体,如楼宇对讲、视频监控、甚至与物联网的融合,且已经成为一个日渐明朗的现实,报警 + 视频 + DVR + WEB的模式日渐清晰,已经不再是纸上谈兵。和物联网的结合将使防盗报警开创出一个非常广阔的市场,一个千亿级的市场正在逐渐形成。报警系统“传感”技术巨大的发展前景,是物联网系统中的一个关键环节。