处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Samsung LED推出800lm 270度LED球泡灯设计方案

Samsung LED推出800lm 270度LED球泡灯设计方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-28

【导读】球泡灯广泛用于台灯、落地灯和吸顶灯等,传统的钨丝球泡灯功率有25、40、60和100瓦等,每瓦光通亮为10流明,而三星LED 3623 光效可达每瓦55lm。

球泡灯是生活中十分常见的的照明光源,广泛的应用在台灯,落地灯和吸顶灯。传统的钨丝球泡灯功率有25、40、60和100瓦等,每瓦光通亮为10流明。以下数据是一般市售60W钨丝灯泡的LED球泡灯参数:

 

使用三星LED 3623 光学设计目标

 

LED选用3623 暖白LED,详细光学特性请参阅LED规格书,以下是详细计算表格。

光电测试结果可达到规格

 

以下是成本分析,不包含LED

(本设计仅做参考)

【产品特色】

270度发光,高亮度,暖白色,节能75%,长寿命。

应用领域:球泡灯,MR16

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次