• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

调查称Windows 8普及速度比Vista还慢[图]

来源:搜狐IT
时间:2012-12-28

分享至:

市场研究公司Net Applications的数据显示,12月22日,Windows 8在所有连网Windows PC中的份额由11月份的1.2%上升至1.6%,低于发布2个月后的Vista(2.2%)。低于Vista的普及速度对于Windows 8而言是一个令人不安的迹象。Vista被认为是微软推出的一款失败的产品,部分原因是其用户数量远少于其前辈Windows XP和接班人Windows 7。Vista占全部Windows系统的份额在2009年秋季达到的20.3%。

 

 

根据《Computerworld》预测,12月后一周,Windows 8在全部Windows系统中的份额将上升至4%,达到与Vista相当的水平。

Net Applications的数据证实了其他市场研究公司的观点,即Windows 8并未拉动PC销售。市场研究公司NPD 11月末表示,在Windows 8发布(10月26日)前后4周内,美国消费类PC销售同比下降21%。《纽约时报》上周末引用的NPD数据显示,从10月末至12月周,美国消费类Windows PC销售同比下降了13%。

发布后第三个月底,Vista占到全部Windows拷贝的3.3%。要达到与Vista相当的水平,2013年1月底Windows 8必须将市场份额翻一番。

Windows 8普及的速度更是远低于Windows 7。发布第二个月底,Windows 7占到全部Windows PC的6.2%,相当于12月22日时Windows 8的近4倍。从目前来看,Windows 8要赶上Windows 7几乎是不可能的,至少在短期内如此:发布第三个月底,Windows 7市场份额达到8.2%。

Net Applications的数据显示,今年12月份Windows 7市场份额仍然在增长。截至12月22日,Windows 7在全部PC中的份额为45.6%,比11月底时高出0.9个百分点。Windows 7市场份额增长的速度是Windows 8两倍。

分析师指出,Windows 8普及速度低于Windows 7,甚至Vista不难理解。分析师预测,受经济疲软、双用户界面令人感到困惑、企业升级意愿低、平板电脑竞争等多种因素影响,Windows 8普及速度会相当慢。Vista和Windows 7都未曾面临平板电脑的激烈竞争。

标签 Mouser ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购

更多新闻