处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STE选择安捷伦的先进射频和数字设计验证解决方案

STE选择安捷伦的先进射频和数字设计验证解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-12-27

2012 年 12 月 25 日,北京―― 安捷伦 科技公司(NYSE:A)日前宣布ST-Ericsson已选中安捷伦测试解决方案进行移动终端的关键部件——射频收发信机的测量与表征。安捷伦射频无线和数字实验室解决方案具备对包括 LTE、W-CDMA、GSM、TD-SCDMA、MIMO 和 DigRF v4 在内进行测试的能力。

ST-Ericsson 射频宽带验证经理 Sylvain Bertrand 表示:“对我们的射频收发信机进行表征,涵盖大量复杂的射频和数字混合测量。安捷伦能够精确表征射频领域中的 2G、3G 和 LTE 技术,以及移动电话中使用的 DigRF 数字总线。这个全方位的解决方案可以显著缩短我们的产品上市时间,同时还为我们提供了令人难以置信的平台灵活性和可扩展性,使我们能够从容应对当前激烈的市场竞争。”

无线收发信机是联结移动数字终端和蜂窝网络的重要部分,是任何移动终端设备的一个关键部件。ST-Ericsson 对智能射频收发信机进行多标准测试,需要使用广泛的射频分析仪和信号源,例如 Agilent PXA 信号分析仪、MXG 信号发生器、DigRF 模拟器、适配器和测试仪、射频功率计、精密型电源,以及专门用于矢量信号测试的软件,例如 Agilent Signal Studio、89600 VSA(矢量信号分析)和 X 系列测量应用软件。安捷伦测量专家可以提供结合业界硬件与专用应用软件的射频和数字测试综合解决方案。

安捷伦电子测量事业部总裁 Guy Séné 表示:“以出色的速度和精度满足从 GSM 、W-CDMA 、TD-SCDMA到 LTE等蜂窝标准的严格要求至关重要。我们创新的实验室解决方案在系统表征测试时间上超越以前方案 10 倍以上。60 多年来,我们在电子测试市场一直位居前列,能够将硬件、软件和支持完美整合在一起。现在,这种优势又通过验证和表征解决方案扩散到研发领域。安捷伦独一无二的解决方案不仅可以满足技术要求,还能够降低解决方案的总体成本。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次