• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

基于ARM11飞思卡尔i.mx35高端多媒体芯片应用

来源:与非网
时间:2011-11-18

分享至:

飞思卡尔联合Khronos Group 推出了一款集成了OpenVG硬件加速器的汽车多媒体嵌入式微处理器i.MX35,成为全球首款集成OpenVG硬件加速器的汽车多媒体微处理器,i.MX35卓越的多媒体性能将车载多媒体推向一个新的高度,确定了Freescale在汽车电子行业不可撼动的引领地位。

低成本全功能已经成为目前车载多媒体的发展趋势,汽车已经成为现代消费者不可或缺的“轮子上的娱乐空间”,对多媒体的功能要求越来越多,汽车信息、娱乐、控制等全方位的整合需求已愈来愈凸显。高集成度、低成本化将是车载多媒体解决方案供应商角逐的重点。并且这一市场在汽车电子领域占有的比重在逐年扩大。

Freescale i.MX35(通过AEC-Q100三级汽车认证)基于ARM1136JF-S内核,主频高达532MHz,拥有增强的多级缓存系统,集成了矢量图形硬件加速器(OpenVG)独立图像处理单元(IPU)、矢量浮点运算协处理器(VFP)以及基于RISC的DMA控制器。

OpenVG是Khronos Group提出的2D矢量图形加速标准,可以提供平滑细腻的2D/2.5D画面效果,获得更优秀的人机界面(HMI)显示和灵活的文本字体显示效果。i.MX35对OpenVG的硬件加速以在极低的处理器功率级别下实现流畅的交互性能。更直接应用是对Adobe Flash的自然加速,使得工程师可以直接在Flash中设计用户界面而省去手动C语言的编程工作。OpenVG硬件加速模块也大大提升了GPS导航系统的显示性能:流畅光滑的地图路线显示效果(的抗锯齿能力)以及可根据透视放大缩小的字体显示。

 

矢量浮点运算协处理器(FPU)的集成可以轻松实现语音操控,实现安全驾驶,并大大提升了GPS导航设备对路线分析计算的能力。

特别针对汽车应用集成的MediaLB(Media Local Bus)媒体本地总线,则加强了对MOST网络支持,只要连接上MOST INIC即可接入MOST(Media Oriented System Transport)多媒体定向系统传输网,可以轻松控制汽车音响装置、全球定位系统及车载电话等信息娱乐设备。真正实现经济高效且丰富强大的汽车信息娱乐系统。

对音频系统的全面支持是i.MX35的又一特色:不仅可以通过MediaLB外接MOST网络实现对音响设备的控制,也可以通过芯片定义的ESAI(Enhanced Serial Audio Interface)增强型串行音频接口实现多通道(5.1通道)音频输出或多扬声器输出。支持S/PDIF 数字音频接口。在此基础上可以实现多种音频格式的灵活回放。

同时i.MX35拥有优秀的连接性能:支持2个CAN总线接口,2个USB(OTG/Host)片上集成USB PHy层,MMC/SD/SDIO端口、FEC以太网接口以及3个UART接口

在存储器方面i.MX35更是有广泛的选择:对DDR2、MLC NAND Flash的支持将系统成本降至低,同时也增加了对稳定性强、读取速度快的Nor Flash的支持,使客户获得产品设计更高的灵活性。早前Microsoft发布的汽车软件平台AUTO 4.0是推出的参考设计就采用了Freescale i.MX35处理器。

上海辰汉电子一直专注于Freescale i.MX系列产品的研究和开发,i.MX35 MDK保持了辰汉电子一贯的产品级开发板设计思路,以产品开发为设计出发点,限度的帮助客户以快的速度将产品推向市场。

i.MX35 MDK采用了灵活的核心板加母板的设计构架,充分考虑了国内主流制造工艺,CPU核心板和母板分别采用6层和4层PCB板设计,将设计难度和工艺成本降至低。在完全支持i.MX35所有接口的基础上增加了一些必须接口,比如将MX35定义的3个UART接口在开发板上扩展增加了2个,满足车载产品多功能设计的要求。此外MDK开发板上还提供了GPS模块接口、Wi-Fi&BlueTooth模块接口以及CMMB模块接口,等等可以实现DVD播放、倒车后视、GPS导航、DTV数字电视、Wi-Fi&BT无线传输、FM调频收音机、MP3/MP4/MP5音视频播放、语音操控、汽车智能控制等几乎所有汽车多媒体功能应用,限度的提高了客户对产品设计的灵活度。

 

标签 飞思卡尔 多媒体芯片 OpenVG Digikey代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻