来源:我爱方案网
时间:2012-12-24
【导读】ADI近推出一款专用于前端放大电路的高精度放大器ADA4077-2,提供业界的失调电压、电压温度漂移、带宽、压摆率和噪声综合性能。这款运算放大器具有高直流精度、低噪声、高速、低电源电流的特性,因此特别适用于过程控制、化学及环境监控、电机控制、电子测试和仪器仪表应用。
ADA4077-2精密放大器非常适合与ADI公司高达1 MSPS的12、14、16位数模 转换器 以及模数转换器配套使用,包括AD5444、AD7265和AD7266。