处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大陆Top 25 IC设计公司负成长因素分析

大陆Top 25 IC设计公司负成长因素分析
来源: DIGITIMES 时间:2012-12-24
DIGITIMES Research观察2011年 大陆 营收前25家的IC设计业者中,有6家业者出现年营收退减,依程度高低,分别是中星微电子(-28.6%)、国民技术(-18.9%)、上海华虹集成(-11.2%)、希格玛微电子(-9.8%)、成都华微电子(-5.4%)以及同方微电子(-0.6%)。

进一步探究6家业者的营收衰退因素,可发现原因不尽相同,如中星微电子因PC摄影机视讯晶片而兴起,也因PC出货动能减弱而衰退,国民技术则因在电子支付用辨识晶上坚持采2.4GHz,然在中国移动政策转向后而失去后续晶片订单。其他业者营收下滑原因另也包含股权移转而影响营运。

虽然营收退减、营运低迷,但大陆IC设计业者仍积极寻求新发展,如中星微将重心转往视讯安全监控用晶片,希格玛微电子期望以触控应用晶片挹注成长动能,或如成都华微电子对类比电源寄予厚望,然新出路成效仍待观察。

整体而言,大陆IC设计业者的营收退减,多是初期因外部市场机会而获得发展,然在市场需求动能减弱后,以及后进业者提出更低廉、强劲的晶片产品,或后续新晶片发展过慢等,而致衰退,因此如何维持竞争力是大陆IC设计业者的一大挑战。

2005~2012年中星微电子NASDAQ股价走势图

资料来源:NADSAQ、DIGITIMES整理,2012/11

2011年Top 25有6家业者年营收负成长
中星微电子
国民技术
上海华虹集成
希格玛微电子
成都华微电子
同方微电子





















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次