• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MLX91802助轮胎压力监测系统模块开发更简单

来源:汽车电子网
时间:2012-12-22

分享至:

MLX91802是一个应用于轮胎压力监测系统(TPMS)的系统级封装解决方案,它把一个模拟压力 传感器 、一个低功耗传感器接口以及一个MLX16 16位RISC微控制器整合在一个紧凑、带有压力通孔的塑料SO16封装内,系统工作温度范围为-40°C至125°C

MLX91802Uni-ROM的概念使得Melexis公司的固件能够实现“即买即用”。这意味着,任何包含此设备的TPMS可以得到完全的开发,而不需要定制软件工程。通过使用简单的配置工具,可以设定操作行为,使MLX91802可以部署在一个定制的TPMS模块,而无需编写任何代码。

MLX91802可依据下述6种模式为轮胎压力监测系统提供整套的固件方案:存储、驻车、行驶、压力警告、故障和测试。

存储模式可将功耗降至低,直至传感器在车辆上安装好并激活。

驾驶和驻车是两种主要工作模式,能够通过RF信道、以可编程的周期将测量得到的轮胎压力、温度和电池电压传送到车辆计算机。

压力警告模式可确保对测得的轮胎压力快速下降做出迅速反应。

故障模式仅仅在某个传感器失效时工作。

测试模式有助于EOL模块测试和诊断。

Uni-ROM允许设置系统的主要参数,定义不同的工作模式,并且在各种模式下转换。配置数据和客户数据可被存储在MLX91802的内置EEPROM存储器。采用Uni-ROM而不是定制的ROM,允许小批量订货,并且可缩短设计时间。

正如Melexis公司产品经理Ivan Zagan指出:“市场迫切需要一种不需要复杂的定制软件工程和开发的技术途径,以简化TPMS设计,并加速设计进程。MLX91802 Uni-ROM是一个完整的解决方案,工程师可以充分利用Melexis公司的经验和专业知识来实现高性能TPMS传感器,而这些正是其客户在更短的设计周期要求下所期望的”。

标签 传感器 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻