处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

嵌入式应用日趋多元相机模组销售添动能

嵌入式应用日趋多元相机模组销售添动能
来源:新电子 时间:2012-12-21
相机模组在 嵌入式应用 领域的销售持续加温。IC Insights研究报告指出,2012~2016年,相机模组销售额将从555亿美元跃升至778亿美元,其中,智慧型手机、平板电脑、安全监控、医疗及工业等各式嵌入式应用的导入增加,是带动整体市场蓬勃发展的主因,占整体销售额高达七成的比例。

IC Insights指出,愈来愈多的消费者认为,手机上搭载的相机就足以应付拍照和拍摄影片的需求,加上以手机拍摄的照片,可以轻易地透过网路分享给他人,使得传统独立式数位相机的出货量在2011年达到一亿四千两百万台的巅峰之后,将一路下滑,2012年预估出货量将缩减4%,紧接着2013年将再衰退 3%。

IC Insights预估,整体相机模组的应用产品出货量将以年复合成长率19%的速度,从2011年的25亿台,翻倍成长至2016年近60亿台的规模。其中,车用及工业用的机器视觉(Machine Vision)、安全监控系统、医学影像应用、平板电脑及其他行动装置等嵌入式应用,对相机模组的需求将显著增长。

也因此,同时期嵌入式相机模组应用相关的积体电路(IC)营收,亦将由116亿美元扩张至246亿美元,年复合成长率达16.2%;相形之下,传统独立式数位相机的积体电路(IC)营收,则由103亿美元降至101亿美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次