处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED上游设备50%都闲置 下游应用却飙升

LED上游设备50%都闲置 下游应用却飙升
来源:我爱方案网 时间:2012-12-21

【导读】有资料显示,LED 行业上游严重供过于求,开工率不足五成,有可能面临库存压力,外延芯片新增规划投资由去年的46%降至10%,下游应用却从去年的21%拉升至53%。


一度被资本热炒的LED 上游正在为曾经的狂热付出代价。记者获得的数据显示,LED 行业上游严重供过于求,开工率不足五成。有业内人士分析指出,预计明年LED 上游领域仍将面临库存压力,洗牌在所难免。

生产设备被闲置

由于各地政府对LED 上游设备MOCVD补贴力度,因此近年来LED 上游投资过热为明显。“(LED 上游芯片)从2009 年供不应求到了2010 年基本供求平衡,2011 年出现供过于求,到2012 年已经严重供过于求。”浪潮华光光电子股份有限公司总经理郑铁民直言。

与产能严重过剩相伴而来的便是价格战,根据统计,LED 上游衬底和芯片价格相比年初下降了三分之一有余,导致上游的利润被严重压缩。一方面是需求不足,一方面是利润微薄,不少上游企业选择减产。统计数据显示,整个LED上游有接近50%的机器都在闲置。

近年来在LED 上游领域疯狂投资的德豪润达三季报显示,其两家子公司的80台MOCVD 设备中,仅38 台处于量产状态,除去另有5 台用于研发外,另外37 台机器都还处在安装调试过程中,开工率仅略高于50%。

“洗牌潮”暗涌

多家企业在接受记者采访时均表示,目前行业尚未回暖,明年上游仍将处于去库存状态,因此价格仍将进一步下降。另一方面,随着产能过剩,政府对采购设备的补贴也开始变得谨慎,企业将真正开始市场层面的厮杀。

事实上,上市公司三季报已经显露出端倪。由于产品价格的持续下降,华灿光电三季报显示,其营收和净利同比分别减少25.7%、49%。而近年来一直靠补贴维持风光的德豪润达三季报显示,前三季度其净利润比去年同期下滑57.41%,公司在报告中称,下滑的主要原因是报告期内,公司的政府补贴比上年同期减少及费用增长所致。

郑铁民认为:“可以预见在未来的几年还会出现关门停产、资产重组、兼并联合、新项目上马的现象。”预测,明年外延芯片企业所剩企业不足30 家,洗牌将持续深化。

链接:上游投资流向下游

据统计,2011 年LED 行业新增规划达1945 亿,今年急剧降至1000亿,同比减少近50%。这表明行业正逐步趋于理性。

数据同时显示,由于上游产能过剩,原本流向上游芯片的资本,今年已转向下游应用环节。外延芯片新增规划投资由去年的46%降至10%,而下游应用却从去年的21%拉升至53%。张小飞说,资本向下游集中将加剧下游的两极分化。

据了解,今年以来,原本以外延芯片为主业的德豪润达等也在加速向应用端延伸,同时包括鸿利光电等中游封装企业也在积极切入下游应用领域。更多资本涌入下游后,原本规模大、产品过硬的企业将持续扩大规模,而小企业则会依靠低价倾销策略获得一部分市场,“难过的应该是规模与产品水平都处于中游的企业”。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次