苹果
(Apple)发展的
iTV
可望带动60寸电视发展风潮。拓墣产业研究所指出,苹果目前已将47寸、55寸和60寸的iTV送样,预估快明年底即可推出,届时全球势将掀起一股超大尺寸电视热潮,而台湾面板、电源供应器、机壳等零组件业者皆将受惠。
拓墣产业研究所所长杨胜帆表示,在iTV及60寸电视风潮大盛之前,台湾产业应积极布局相关零组件、软体及创新服务,以抢攻超大尺寸电视商机。
拓墣产业研究所所长杨胜帆表示,苹果极有可能抢搭明年圣诞节商机,于2013年第四季或2014年推出iTV,进而掀起60寸以上超大尺寸电视风潮。iTV的主要代工厂--鸿海入股夏普(Sharp)十代厂后,不仅能利用十代厂的60寸面板切割优势,让苹果iTV拥有超过30%的毛利率,更能在2015年十代厂折旧摊提结束后压低成本,让60寸电视售价降至699美元以下。
据了解,699美元以下价格仍是北美、欧洲、中国大陆等市场接受度的区间,而价格正是决定消费者购买超大尺寸电视的关键因素。杨胜帆分析,鸿海60寸电视售价在2013年约为999美元,出货量约三百~三百五十万台,仅占整体电视市场1.5%,但在2015年十代线折旧摊提结束后,其价格可以699美元贩卖,届时市场将大爆发,该年度60寸液晶电视出货量将成长至一千四百万台。
杨胜帆指出,2012~2015年32寸液晶电视出货比重将从40%滑落至35%,而50寸以上电视的市场占比将从7%大幅提升至16%以上,其中,60寸液晶电视出货比重将从原本的1%,上升至6%。这波超大尺寸电视风潮将会推升面板需求,让台湾面板厂商如群创、友达也能在大尺寸面板上得到订单。
除面板外,目前鸿海推出的60寸电视,八成以上的零组件为台湾厂商所提供,因此,鸿海60寸电视出货量的增加,也将有助于台湾电视产业链的成长。杨胜帆认为,台湾厂商可以透过这波机会,顺势打入60寸电视两大龙头--三星(Samsung)与乐金(LG)的供应链。
值得注意的是,60寸液晶电视的成长,也让白光发光二极体(LED)业者能够提高获利,因为相较于32寸液晶电视需要60颗LED以提供侧光式背光,60寸液晶电视则需要176颗LED,将近三倍的需求可望提振LED市场。