处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

集成Bluetooth Radio和蓝牙4.0基带的参考设计

集成Bluetooth Radio和蓝牙4.0基带的参考设计
来源:我爱方案网 时间:2012-12-20

【导读】CEVA公司宣布与Orca Systems, Inc.合作,提供一款蓝牙4.0 完整参考设计。这款组合产品集成了Orca的Bluetooth Radio和CEVA的蓝牙4.0基带和软件协议栈IP,实现了适合集成在移动计算和消费电子设备中的低成本的完整可授权解决方案。


为了增加灵活性,Orca的Bluetooth Radio以IP和分立芯片或晶粒 (die) 两种形式提供。

蓝牙4.0是的蓝牙标准,这项规范中的全新低功耗 (Low Energy) 协议获得验证是多年来蓝牙市场中重大的创新,其成果是蓝牙4.0正为消费电子、卫生保健、医疗和运动应用方面的低功耗外设产品创建全新的大批量市场。

CEVA运营副总裁Aviv Malinovitch表示:“随着主要的智能手机和平板电脑供应商确定采用蓝牙4.0,许多公司寻求在下一代硅产品中集成蓝牙4.0。CEVA拥有卓越的声望和多年公认的蓝牙IP业绩记录,通过与Orca的合作,我们能够为那些缺乏射频技术或者希望加速自有射频产品开发的客户提供完整的蓝牙参考设计。”

Orca Systems创办人兼首席执行官Guruswami Sridharan表示:“我们很高兴与CEVA合作来满足Bluetooth 4.0市场需求。在这个令人激动的市场中,通过结合Orca的Bluetooth RF和调制解调器IP及CEVA的基带和软件协议栈,我们能够快速提高客户用于单模式和双模式应用的芯片开发速度。”

在2013年1月8至11日举行的美国消费电子展 (CES 2013) 上,CEVA和Orca将于专门会议庁中演示的蓝牙4.0技术,Orca会议厅设在拉斯Las Vegas Hotel 的LVH Hospitality Suite 2450。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次