来源:电子工程世界
时间:2011-11-16
随着16核全新“推土机”架构的AMD皓龙处理器正式北京全球首发,AMD全球副总裁兼商用事业部总经理Paul Struhsaker向媒体阐述了AMD新一代架构的技术细节,并透露AMD的服务器新路线图,将于明年推出面向单路服务器市场的皓龙3000系列。
Paul表示,新一代皓龙的出现,让AMD能够更好的服务于三大应用:云计算,数据库和虚拟化。这也是AMD将新一代皓龙处理器技术定义为云技术之“芯”的原因。从技术层面上看,AMD所开发的推土机架构,真正抓住了市场的新趋势,而且达到了市场要求的性能。这一技术使AMD实现了世界上款16核X86处理器,更多的处理核心可以更好的进行虚拟化,并且可扩展和降低功耗。
16核新一代皓龙6200处理器是世界款16核X86处理器,支持四路,有四个内存通道。支持3.3GHz频率,超频可以达到3.6。能耗在85W到140W。4200处理器有两个内存通道,支持2路,3.3GHz基频,通过AMD TURBO CORE技术超频到3.7GHz。
就性价比而言,与市场上主流的同等价位的竞品相比,新一代皓龙性能提高达89%。总体来讲,综合高性能计算、虚拟化和云计算负载应用中的性能,AMD新一代皓龙处理器的性能提升幅度在24%~84%之间。而与AMD上一代皓龙处理器相比,功耗还可以降低20%。这是AMD新一代皓龙技术给服务器市场带来的优势和真正价值。