处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

集计量、安全保护和通信于一体的智能电表方案

集计量、安全保护和通信于一体的智能电表方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-19

【导读】随着智能电表的联系变得更加紧密,防止对电网能源的盗窃和网络攻击行为的安全保护变得更为重要。Maxim推出的Zeus集计量、安全保护和通信功能于一体,为电表厂商提供了一个在多个终端市场的开发平台。


Maxim推出Zeus,实现智能电网高整合和安全保护的重大技术突破。Zeus是完整的智能电表系统单芯片(SoC),提供高精确度计量和多层安全保护功能,强大的处理能力支持目前先进的通信协议。

随着智能电表的联系变得更加紧密,防止对电网能源的盗窃和网络攻击行为的安全保护变得更为重要。Zeus为电表厂商提供了一个在多个终端市场的开发平台,满足多种安全和通信需求。内建加密模块为通信提供安全保护;安全引导程序防止未经授权韧体修改;篡改检测电路能够检测、记录并报告对电表的物理攻击。

Maxim集计量、安全保护和通信功能于一体的智能电表SOC

主要优势包含:

1.超高计量精确度:多个ADC通道中的每一路均可达到10ksps的数据速率,5,000:1动态范围下精确度高达0.1%;
2.支持未来应用:采用120MHz ARM Cortex M3应用处理器和具备DSP支持的40MHz、32位MAXQ30微控制器支持计量功能;
3.多核架构支持WELMEC法制计量协议的相关与不相关功能,简化验证过程。

Maxim负责智能电网产品的业务总监Kris Ardis表示:“Zeus是智能电表SoC完整方案的选择,通过将计量、安全保护和通信功能集于一体,该平台适用于任何需要安全测量和通信的嵌入式智慧电网设备。Zeus将为电厂和电表厂商提供一个以现有资源支持未来需求的弹性开发平台。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次