来源:mydrivers
时间:2012-12-19
近,我们刚报道过了AMD将在明年CES大展上正式发布下一代移动版HD 8000M显卡的消息,而今天AMD就正式公布了HD 8000M的路线图以及部分型号的规格(算是纸面宣布)。
Radeon HD 8000M代号“太阳系”(Solar System), 将会采用和现阶段HD 7000M(准确的说是HD 7900M/7800M/7700M)一样的28nm GCN架构 。但根据AMD的说法, HD 8000M的架构会“进行微调,更有效率”, 是重新设计的产品,而不是我们常说的马甲卡。
当然,这里核心架构图、晶体管数量以及TDP等详细信息并未提及,所以至于做了哪些“微调”和如何“更有效率”,还需要AMD接下来进行解答。
规格特性方面, Radeon HD 8000M将全系支持DX 11.1规范,支持APP加速,并配备AMD Enduro 电源 管理技术(为笔记本提供更长的续航时间)。 除此之外, 性能方面相比HD 7000M将有大幅度提升。
根据刚刚更新的产品路线图,Radeon HD 8000M系列将会分两步走, 明年季度将会有HD 8500M/8600M/8700M/8800M四大系列,而更高端的HD 8900M/88x0M/86xM(还未确定具体命名)要等到第二季度。 下面我们分别进行介绍:
首先是低端的HD 8500M/8600M。 二者对应现阶段的HD 7500M/7600M(马甲卡),相比后者更新了28nm GCN架构 。规格方面, HD 8500M/8600M均配备384个计算单元(流处理器 ),区别是HD 8500M核心频率为650MHz,而HD 8600M提升到775MHz,显存频率均为1125MHz(GDDR5)/1000MHz (DDR3)。性能可以参照桌面HD 7750(512个流处理器、核心频率900MHz)。
其次是HD 8700M/8800M。 和HD 8500M/8600M一样,HD 8700M同样是384个流处理器,不过频率可到850MHz,显存方面保持一致。 而HD 8800M算是真正上强一个档次的产品,流处理数量增加到640个,核心频率700Mhz,虽然各方面规格与桌面版的HD 7770十分类似,但是后者单精度运算能力达到1.28TFLOPS,而HD 8800M只有992GFLOPS,所以实际性能应该比桌面HD 7770低30%左右。
后,根据路线图显示,除了以上四个系列之外, 还会有另外三个系列在下一个季度(2013 Q2)推出,根据我们猜测估计是HD 8900M/88x0M/86xM,不过现在还没有任何规格透露。
除此之外,AMD还提供了HD 8870M和GeForce 650M G5、HD8770M和上一代HD 7670M的性能对比,当然实际性能还要进一步测试。
另外,外媒PCper也对HD 8000M系列发表了自己的看法,据他们所知HD 8000M的架构“调整”将非常微小,基本上还是延续GCN架构设计,所以实质上不会有太大的改进。