处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

我爱方案网推出2012十大智能手机方案

我爱方案网推出2012十大智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-18

导读:智能手机行业竞争白热化,层出不穷的智能手机方案支持着智能手机不断的推陈出新。哪些方案在市场上是大受欢迎或者大有发展潜力的?我爱方案网精选智能手机十大方案,供大家参考。也欢迎大家自荐和推荐方案,前来PK!

方案1 :
博通新四核1080p 3G智能手机平台方案 //www.52solution.com/article/articleinfo/id/80013121

博通基于中低端智能手机的新四核1080p 3G高集成度平台28145和28155的交鈅匙参考设计方案只由四颗芯片组成:一颗SoC芯片,集成了所有2G/3G/HSPA+基带、应用处理器、图形/图像与成像加速处理单元;一颗无线连接芯片,集成了所有的无线连接技术,包括蓝牙、2.4GHz和5GHz Wi-Fi、GPS和NFC;一颗RF芯片,集成了除功放以外的所有RF前端器件;一颗PMU芯片,集成了智能手机所需的全部 电源 。



方案 2 :
STE下一代高集成度多模LTE平台方案//www.52solution.com/article/articleinfo/id/80011824/page/1

在一颗28nm的芯片上集成了双核1.85GHz ARM Cortex-A9处理器、运行速度为500MHz的Imagination PowerVR SGX544图形处理器(GPU)以及LTE/HSPA+/TD-SCDMA/HSPA modem。提供包括1080p视频编码以及60帧/秒的回放,1080p 3D摄录功能的多媒体应用,支持分辨率为1920x1200的WUXGA的屏幕,实现60帧/秒的图像,并支持2000万像素的摄像头。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次