处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Intersil 960H模拟高清解决方案 破解视频监控难题

Intersil 960H模拟高清解决方案 破解视频监控难题
来源:中国电子网 时间:2012-12-17

目前视频监控市场不断扩大,而传统基于模拟技术的视频监控方案清晰度差,色彩还原度较差等问题已经无法满足用户日益增长的视频监控要求。IP高清和HD-SDI等应时而生,为满足客户对高清晰度的需求提供了解决方案。

但是理论上的理想方案并不一定是现实中的选择。传输是视频监控系统众多环节中基础也是极为关键的环节。而对于IP高清和HD-SDI来说,一方面,IP高清受制于国内目前的网路情况,稳定性、流畅性、延迟性都成为现实的问题,另一方面,对于HD-SDI系统来说传输过程中阻抗匹配尤为重要,因此对整个传输的线缆、接头等所有环节都要求非常高,因此无论是IP高清还是HD-SDI,要想保证性能不打折扣,都面临着布线、成本等多重压力。

“需求永远是行业创新的源动力,如何在性能、成本、方便三者之间找到一个理想的折中成为视频监控方案演进过程中一个考虑重点。”Intersil公司中国区总经理陈宇先生表示。为此如今已经被Intersil公司收购的Techwell和Sony公司携手推出了让业界为之吃惊的方案—— 960H模拟高清解决方案 。该方案中模拟摄像机端采用SONY新一代960H CCD Sensor,DVR端则使用Techwell的模拟高清A/D解决方案,主要有以下优点:

视频监控网络架构图

与传统模拟监控系统的兼容性:960H模拟高清解决方案的兼容性非常好,前端960H摄像机可以接到普通DVR使用,后端960H DVR可以接普通模拟摄像机,传输使用目前的通用同轴 电缆 。同时,960H不只兼容传统的标清视频规范,更可以将图像分辩率提升30%以上,使得彩色视频图像可达650线,黑白图像可达700线。此外,因为960H的分辩率是960X576(D1的分辨率是576*704),恰恰是1080P的1/4,用户还可顺畅过渡到1080P系统。其次960H产品的安装使用延续了原模拟系统的安装方式和习惯,安装使用方法与目前监控系统相同,布线虽然比网络布线复杂但与原来模拟摄像机完全一样,可以直接沿用以前布好的线缆,且工程商积累的安装调试维护经验完全可以适用在960H系统中,不会像网络监控方案一样需要工程商重新学习了解网络维护、判断及施工。

与IP高清和HD-SDI的稳定性比较:模拟视频监控系统经历了多年的发展完善,已形成了性能和品质相对稳定的监控系统。使用时现场监视没有延时及可做到全实时,网络摄像机的实时性和延时性是摄像机本身不能解决的问题,是由系统整体的构成造成的。HD-SDI监控可以做到实时和延时少,但是传输成本比较高。而960H摄像机是模拟摄像机的衍生物,借助原有模拟视频监控系统网络,图像发送无延时,画质因为没有经由编解码,图像复原真切。

“960H模拟摄像机有着较低的价格,因此在一些具有高清要求而且预算又不高的场合,将得到广泛的应用。另外高清晰模拟摄像机可以让那些既成的模拟线缆以及相应设备不至于废弃,避免了资源的浪费。此外,除了960H产品,我们还提供鱼眼图像校正技术、MegaQ和SLOC技术,从而为众多需要开发低预算又有高清性能的视频监控方案开辟了更为宽广的道路。”陈宇先生表示。这里的SLOC是Intersil一种创新的调制解调器物理层技术,整合了Intersil在视频信号处理,数模混合信号处理上的传统优势,支持高分辨率百万像素和基于IP的高清摄像头使用现有模拟有线闭路电视同轴电缆基础设施,无需安装新电缆,且支持长500米同轴电缆距离,而无需使用中继器。

“安防领域是Intersil公司的重中之重,我们正在结合原有Intersil的技术优势和已收购的Techwell的技术优势不断进行技术的革新、产品的革新、方案的革新。同时我们也在加大生态系统的建设和完善,联合行业的上游和下游,一起演奏安防style。”陈宇先生表示。

据悉目前Intersil已经联合包括Sony、Altronix、Pinetron、聪泰科技,以及海康威视在内的近100家全球公司创建了致力于标准化和解决方案推广的SLOC合作生态系统,来加快面向视频监控市场的混合式基于IP的系统在全球的采用和实施。此外,Intersil还发布了一项SLOC一致性规范,用于通过保证硬件满足针对合格产品的电气一致性要求,来验证达到混合视频的质量标准。目前Allion Labs已获得测试机构资格来执行SLOC一致性测试。带有SLOC标识的所有产品都必须接受认证。

基于SLOC技术的视频监控方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次