来源:中国电子网
时间:2012-12-17
近日,Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣布推出极具成本效益、基于USB的D类ToolStick评估套件,使开发人员可以在基于Silicon Labs的SiM3U1xx Precision32微控制器( MCU) 的32位元嵌入式设计中添加数位D类音讯功能。
新型D类ToolStick套件演示如何经济方便的把个人医疗装置、健身器材、高阶玩具、小家电等消费性电子产品上的常见蜂鸣器/呼叫器报警声音,升级为更先进的语音提示、音乐、声音剪辑,甚至音频串流。
Silicon Labs高整合度SiM3U1xx MCU非常适合数位化D类功率放大应用,可避免增加离散式D类放大器带来的麻烦和费用。SiM3U1xx MCU包括可直接驱动小型扬声器的300mA高驱动I/O、相容USB音讯介面的无需外部晶体之USB收发器、两路250ksps速率的12位元类比数位 转换器 (ADC)、支援来自PC音频串流、可携式音乐播放器或各种可启动I2S音讯装置的I2S接收器。SiM3U1xx MCU驱动D类音讯的外部元件仅需要便宜的电感、电容和铁氧体磁珠。 除了 ??支援D类音讯功能之外,新型ToolStick还使开发人员可在32位元嵌入式系统添加电容式触控按键和滑动条,或者使用脉宽调变(PWM)的SiM3U1xx MCU高驱动I/O直接驱动其他元件,例如小型电动机,而无需专门的功率场效电晶体(FET)。
D类ToolStick电路板从SiM3U1xx MCU内部5伏稳压器的USB获取电能,他可以通过简单扬声器播放来自立体声插孔、电脑或录音的音讯。D类ToolStick提供四种运行模式:使用MCU整合的ADC对可携式音讯播放器的资料进行采样;对PC的USB音讯进行串流处理;播放采用通用音讯压缩演算法储存在内部Flash记忆体的预录声音片段;使用音讯压缩演算法把录制的语音资料保存到Flash。开发人员可以轻松的通过电容式触控按键处理模式转换,以及通过电容式触控滑动条控制音量。
D类ToolStick评估套件提供硬体Gerber档案和软体,可用来简化在嵌入式应用中添加D类音讯的开发过程。此外,ToolStick也能够作为具有成本效益的通用Precision32 MCU开发平台,他具有内建的基于USB除错/烧录介面和易于原型设计的可存取接脚。
D类ToolStick调试介面可完全搭配Silicon Labs免费的Precision32 IDE、编译器和AppBuilder交叉配置软体,以及Keil工具链。 Silicon Labs微控制器行销总监Keith Odland表示:在当今竞争激烈的市场中,音讯反馈为开发人员提供具有成本效益和吸引力的有效方式,为其嵌入式产品进行差异化设计。采用我们新型D类ToolStick套件,开发人员能够快速方便的在任何使用Silicon Labs SiM3U1xx MCU的32位元嵌入式产品中添加D类音讯功能、电容式触控按键和滑动条。D类ToolStick评估套件现已上市,价格为35美元。该套件包含完整的源代码,采用小型40接脚6mm x 6mm封装SiM3U1xx MCU,实现D类放大器演示功能。