• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip扩展16位单片机及数字信号控制器(DSC)系列

来源:中国电子网
时间:2012-12-17

分享至:

近日,Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出30款全新的28引脚及44引脚16位器件,在保证低引脚数器件所具备的低成本及体积小等优势的同时,提供更大的内存、更完善的性能以及功能更强大的外设,从而更好地满足嵌入式系统设计人员的需求。

由于新器件的推出,Microchip 16位单片机 及数字信号控制器(DSC)系列不同产品已达到100多款。此外,Microchip现可提供阵容强大的DSC系列,凭借高性能及数字信号处理(DSP)功能广泛满足各种嵌入式应用的需求,实现的系统成本效益。

新推出的产品包括10款PIC24H系列40MIPS16位单片机、10款dsPIC33系列通用DSC以及10款dsPIC33电机控制和电源转换系列DSC。这些28引脚和44引脚器件可提供32、64及128KB可编程闪存;高达2KB的双端口RAM;4至16KBSRAM9(包括直接内存存取,简称DMA);两个片上比较器;一个用户自选10位(4路采样保持通道)或12位(1路采样保持通道)模数 转换器 (ADC);以及一个实时时钟和日历。标准串行外设则包括两个串行外设接口(SPI)、两个通用异步收发器(UART)及一个I2C模块。

精选DSC器件中包括Microchip推出的一款全新16位外设——双通道16位音频数模转换器。部分器件还提供片上CAN2.0B模块,以及一款支持I2S和AC’97协议的编解码器(CODEC)接口。

Microchip数字信号控制器部副总裁SumitMitra表示:“对我们很多客户而言,产品体积大小是市场竞争中优胜劣败的关键。Microchip为追求低引脚数的客户提供引脚兼容的器件选择,使其在从64KB迁移至128KB片上闪存程序存储器的过程中无须改动电路板或整体尺寸,从而真正达到节省物料成本、缩短开发时间的目的。”

更多重要功能

三款器件系列均备有小至6x6毫米的封装,对于具有128KB闪存的高性能16位产品而言为首创。各款器件的性能均高达40MIPS,使PIC24H成为业内性能强大的16位MCU系列。此外,各系列产品均适用于工业级(-40℃C至+85℃)及扩展级(-40℃至+125℃)的温度范围。

新器件还配备并行主控端口,能与显示器、通信外设或存储器等片外资源进行快速的并行通信。器件兼具片上外设引脚选择(PPS)功能,能把数字外设重新对应至其他引脚,既可实现电路的高效布局,又可供连接引脚复用的外设。

dsPIC33F电机控制及电源转换DSC更配备功能强大的6通道PWM,以及功能相当具有独立时基的2通道PWM,可支持功率因素校正及电磁炉应用。该系列还包含两个正交编码器接口,能支持基于 传感器 的电机控制应用。

兼容性

为进一步实现快速且高效的开发周期,新的16位系列器件提供兼容的引脚和指令集(DSC还增添了DSP指令),秉承了Microchip一贯倡导的无缝迁移理念。一般外设都可与新器件兼容,而Microchip通用MPLAB集成开发环境(IDE)平台更为所有8位、16位和32位嵌入式控制器产品线提供充分的支持。

开发工具、价格及供货情况

除可兼容MPLABIDE之外,PIC24及dsPIC33F系列还得到Microchip现有开发工具的支持,包括MPLABC30C编译器、仿真、调试及MPLABPM3通用器件编程器。同时,Microchip还提供可支持旗下所有16位和32位控制器的Explorer16开发板。

现可索取全新PIC24及dsPIC33系列精选器件的产品样片。PIC24及dsPIC33系列的所有30款器件预计将于今年第二季度末投入量产。

标签 转换器 传感器 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

更多新闻