处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

后摩尔时代IC设计产业生态变革 勇于创新才能成长壮大

后摩尔时代IC设计产业生态变革 勇于创新才能成长壮大
来源:中国电子报 时间:2012-12-17

2012年我国 集成电路 设计产业在内外部环境压力下,经过全行业的艰苦努力走过了了产业进入新世纪后艰苦的一年,并取得了令人瞩目的成绩。总结这一年我国的 IC设计 之路,可以概括为:产业规模保持增长、发展质量继续改善、竞争能力有所提升、企业效益明显改观、问题挑战不断加大。

产业规模继续增长

2012年全行业销售额将达到680.45亿元,比2011年的624.37亿元增长8.98%;产业“头重脚轻”的格局得到一定改善。

中国集成电路设计业在2011年高速发展的基础上,经过全行业同仁的努力,克服了内外部发展环境出现的诸多不利因素,取得了较好的成绩,主要表现如下:

1.产业规模保持了增长势头。根据初步统计,2012年全行业销售额将达到680.45亿元,比2011年的624.37亿元增长8.98%。按照1比6.25的美元和人民币兑换率,2012年全行业销售额为108.87亿美元,占全球集成电路设计业的比重预计为13.61%(全球设计业的销售额预计为800亿美元),比2011年的13.25%略有提升。中国大陆集成电路设计业在全球产业中的地位得到进一步巩固,在美国和中国台湾地区之后继续保持第三位。

2.区域发展进一步均衡。2012年,全行业的发展出现了“东缓西快”的态势。东部优势地区总体上保持了增长势头,但增长速度放缓,西部地区则快速发展,比2011年增长了近30%。全国集成电路设计业的发展更加均衡。

珠三角地区(含深圳、香港、珠海、福州和厦门)、长三角地区(含上海、杭州、无锡、苏州和南京)和环渤海地区(含天津、大连、济南和石家庄)产业发展继续保持,分别达到183.04亿元、282.68亿元和169.66亿元,增长率分别为9.9%、3.24%和13.6%。长三角地区的企业销售额总和占到了全行业的42.15%,比去年下降了1.7个百分点,继续占据着产业龙头的地位。西部地区的增长速度为抢眼,达到29.99%,增长率位居全国之首。前几年曾经高速发展的长三角和珠三角地区的增长速度则降到了个位数。

各地政府对集成电路设计业的发展仍然十分重视,对推动当地集成电路设计业发展发挥了重要作用。例如,天津市的发展十分抢眼,在2011年增长205.88%的基础上,2012年的销售额从2011年的5.2亿元上升到12.95亿元,增长率达到149%,高居国内城市榜首。珠海自去年取得33.33%的增长率之后,2012年的增长率达到79.9%。福州扭转了去年一度下滑28.57%的颓势,取得25.2%的增长。厦门在去年增长15.71%的基础上,今年再次取得增长17.41%的好成绩。成都和西安继续了去年的增长态势,2012年的增长幅度分别达到34.77%和28.57%,比上年分别增加了17.36和11.9个百分点。北京成为单个城市设计业销售额冠军,达到142.86亿元。中国集成电路设计产业“头重脚轻”的格局得到了一定改善。

经营规模和经营质量继续改善

10大设计企业的入门门槛提高到11亿元,全行业设计企业的经营规模和经营质量继续改善,产品档次稳步提升。

2012年,我国设计企业的整体发展水平继续提高,优势企业的发展更上一层楼。根据的统计数据,中国集成电路设计前10大企业的座次有了新的变化。与去年相比,前10大设计企业中有3家为新进入者,说明这个行业仍然充满生机。

这10家企业的销售额总和达到231.17亿元,比上年的201.47亿元增加29.7亿元。10家企业的销售额总和占全行业销售额总和的比例为33.97%,比上年的31.76%增加2.21个百分点。名企业的销售额达到74.5亿元,按照1比6.25的美元和人民币兑换率,达到11.83亿美元。这10家企业的平均增长率为14.74个百分点,有5家企业的增长率达到两位数以上。从10大设计企业的分布来看,珠三角地区有4家,比上年增加1家;长三角地区有3家,与上年持平;环渤海地区有3家,比上年增加1家。10大设计企业的入门门槛提高到11亿元。

企业的经营规模和经营质量继续改善。据统计,2012年预计有98家企业的销售额超过1亿元,比2011年的99家减少1家,但销售额提升到538.76亿元,占到全行业销售总额的79.18%,比2011年的65.86%,大幅提升了13.32个百分点。销售额5000万元~1亿元的企业数量从84家增长到102家,增加比例为21.43%,增长率为9.43%。销售额1000万元~5000万元的企业数量从125家增长到167家,增长比例为33.6%。销售额小于1000万元的企业从225家下降到203家,下降比例为9.78%。这说明,设计企业的经营规模继2011年后再次整体向上平移。2012年,赢利企业的数量达到364家,比去年的309家,上升了55家,提升了17.8个百分点,不赢利企业的数量则从225家下降到206家,下降了8.44个百分点,延续了去年的趋势。根据对排名前100的设计企业的抽样调查,这些企业的平均毛利率为29.62%,比上年的27.61%,提升了2.01个百分点,而前10大设计公司的平均毛利率为40.49%,比上年的30.31%大幅提升了10.18个百分点,达到了国际同行的平均毛利水平。在人员规模上,设计企业稳步扩大,人数超过1000人的企业有6家,比去年增加1家,其中2家超过2000人,有一家企业的人员规模达到5000人。人员规模为500人~1000人的企业共6家,人员规模为100人~500人的有25家。

产品档次稳步提升。从我国设计企业的产品范围来看,其中从事通信、计算机和多媒体芯片研发、销售的企业数量达到224家,占设计企业总数的比例为39.37%,比去年增加4.47个百分点,销售总额为321.06亿元,占全行业销售额总和的48.2%,比去年大幅提升了13.3个百分点。几个值得注意的动向是:从事计算机相关芯片研发的企业从去年的47家增长到今年的77家,从事模拟电路研发的企业从146家大幅减少到68家,从事消费类电子的企业从77家快速增加到131家,从事导航的企业从57家大幅减少到22家。这说明,众多的企业正在跟随市场的热点不断调整自己的业务方向,企业对市场变化的嗅觉更加敏感,调整步伐在加快。

过去一年中,展讯通信、锐迪科、海思、珠海全志等企业在智能移动终端SoC领域做出了不俗的成绩;杭州中天、苏州国芯等在国产嵌入式CPU的推广中取得重大进步,国产嵌入式CPU的出货量累计超过1亿颗;山东华芯的国产动态随机存储器产品销售累计超过1000万颗;华大九天、概伦电子等企业的EDA产品赢得了国内外用户的订单,用户数量不断攀升;格科微电子和北京思比科等企业的CMOS摄像头芯片出货量稳步增长;兆易创新的闪存芯片受到市场的青睐,销售额快速增长。这些成就充分证明了我国设计企业的创新潜力。

问题挑战进一步凸显

全行业的销售额总和有可能会小于世界排名的设计企业销售额,“跟随”仍然是相当一部分设计企业的策略,价格战依旧十分普遍。

统计数据表明,在过去一年中,我国集成电路设计业依然存在很多问题,面临的挑战进一步加大。主要表现在:

一是增长速度快速放缓。2012年全行业的增速只有8.98%,仅高于2008年的增长率。这固然有基数增加后出现增长不易、第二季度产能紧张等影响,但主要原因还是我国企业的竞争力不够强,在一些国际同行快速增长的领域,如移动智能终端芯片,我国企业增长速度不快。

二是主流产品游离于国际主战场之外的现状没有改变。在微处理器、存储器、可编程逻辑阵列、数字信号处理器等大宗战略产品领域的建树不多。根据赛迪顾问的统计数据,在2011年进口集成电路中,上述几项产品份额达到83.3%,金额高达1332亿美元。尽管约有50%的产品随整机出口国外,但仍有数百亿美元产品在国内销售。虽然“核高基”等国家科技计划给予较大支持,在超级计算机用高性能多核CPU、动态随机存储器、嵌入式CPU等领域取得了重大进步,但与国际先进水平相比还有差距。

三是企业总体实力仍然偏弱、偏小。今年前10大设计企业的名未能进入世界前10位。全行业销售额总和有可能会出现小于世界排名的设计企业销售额的情况。

四是去年出现的企业并购现象在2012年没有再出现。根据本次统计数据,目前我国集成电路设计企业的总数达到570家,比去年的534家增加了36家。一方面是由于留学生踊跃回国创业,另一方面是因为IC设计业成为一些地方政府产业结构调整、促进增长方式转变的一个重要手段。尽管设计行业队伍壮大,但不利于改善设计企业小、散、弱的现状。

五是基础能力提升不快的状况仍未改观。过去10年中,我国设计企业广泛依靠工艺和EDA工具实现产品的进步。当前,全球集成电路已经进入28纳米,少数国际巨头已经在使用22纳米工艺,28纳米及以后的工艺节点上,工艺浮动、成品率等问题将日益突出,FinFET等新器件将导致芯片研发发生根本性改变,设计企业不仅要懂设计,更要懂工艺,甚至要建立强有力的工艺专家队伍。对我国企业来说,这些挑战将十分巨大。

六是企业家精神亟待提高。企业的发展有赖于领导人的远见卓识。当前,有相当一部分企业家,仍然缺少敢为天下先的勇气。“跟随”仍然是相当一部分企业的策略,价格战依旧十分普遍。也有部分企业领导人小富即安,苦中作乐,“植物人”企业、“侏儒症”企业的数量依然不少。这些企业将有限的社会资源固化在他们长不大的企业中,无法实现社会资源的再分配,客观上阻碍了整体产业的健康发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次