处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高清音视系统高速HDMI接口设计方案【图文】

高清音视系统高速HDMI接口设计方案【图文】
来源:我爱方案网 时间:2012-12-14

导读:在成为消费电子的标配接口后,HDMI 在其它领域如车载显示中也得到了广泛应用。设计工程师必须对HDMI输入和输出接口的设计要求和兼容性测试有基本了解,才能在设计电路和PCB的设计时可提前周全考虑以避免重复设计。本文以ADV7842/ADV7511参考设计方案实例介绍了HDMI输入和输出接口的设计和基本要求,HDMI兼容性测试的要求,以及常见的问题和推荐的解决方法。


近两年HDMI 的应用得到了极大的普及。它已远远走出了传统的电视、投影仪、游戏机和A/V放大器(A/V receivers)的范围而变成了高清数位相机和家庭摄像机的必备接口。它在智能手机和车载显示的应用也正在蓬勃兴起。设计工程师必须对HDMI输入和输出接口的设计要求和兼容性测试(HDMI Compliance Test )有一个基本的了解,从而在设计电路和PCB的设计时可提前周全考虑以避免重复设计。

HDMI 在成为消费电子的标配接口后也在其它领域如车载显示中逐渐得到了广泛的应用。对于原先不是专业从事消费音视频领域的设计工程师来说,设计高频率HDMI接口有一个学习和实践的过程。文章以ADV7842/ADV7511参考设计方案实例介绍了HDMI输入和输出接口的设计和基本要求,HDMI兼容性测试(HDMI Compliance Test )的要求,以及常见的问题和推荐的解决方法。

HDMI I/O端和 电源 的设计

ADV7842 是一款集成了模拟(CVBS,RGB,和YPbPr)和HDMI receiver(HDMI Rx)输入的视频I/O芯片。ADV7511 是一款HDMI transmitter 芯片。下面借用以这两款芯片做成的HDMI I/O参考线路讨论高速高精度视频PCB设计时常见的问题和推荐的解决方法。图1为ADV7842-ADV7511 AV参考线路方框图,图2为ADV7842-ADV7511 AV参考线路实际PCB。

图1 ADV7842-ADV7511 AV参考线路方框图

图2 ADV7842-ADV7511 AV参考线路实际PCB

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次