处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

风河为富士通新一代磁盘存储系统提供软件解决方案

风河为富士通新一代磁盘存储系统提供软件解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-12-14

新闻摘要
• Wind River Hypervisor 采用嵌入式虚拟化技术,帮助富士通更好地发挥VxWorks的高性能与Wind River Linux的开源创新功能。
•      通过使用风河软件,富士通能够以更快的速度、更低的成本开发高品质RAID磁盘存储系统产品。
•      风河商用级软件具备高性能、灵活性和高可靠性,不仅提供了市场产品,而且以全球支持和维护增强了用户的信心。

    的嵌入式和移动软件提供商风河®公司近日宣布,日本信息通信技术领导企业富士通(Fujitsu)采用VxWorks®实时操作系统、Wind River Linux和Wind River Hypervisor开发其新一代ETERNUS RAID磁盘存储系统。
    网络流量持续爆炸性增长,这对网络存储容量和互连性提出了更高要求。随着多核处理趋势逐渐深化,软件复杂性日益增加,成本随之上涨。借助虚拟化技术,Wind River Hypervisor使富士通实现了Intel®多核处理器分区。与此同时,凭借VxWorks 64位运算和Wind River Linux,富士通可以用更短时间、更低成本开发出高性能、高灵活性的存储产品。风河解决方案及其提供的全球客户支持不仅帮助富士通降低了成本,还为其未来发展提供了扩展架构。
    富士通磁盘存储系统可支持各种规模的业务应用,从中小型企业到大型数据中心都包括在内。同时,其中的虚拟化环境还可以为容量密集型环境提供巨大的存储密度。新型RAID磁盘存储系统产品将会于2014年上市。
    富士通公司存储系统部门总经理今野重雄表示:“多核部署以及安全性能方面的问题导致软件复杂性日益增加,我们需要一个灵活可靠的开发环境来解决这些问题。风河全面的产品组合和深厚的专业知识,帮助我们发挥了多核能力,显著缩短了开发时间和成本。”
    风河公司产品营销副总裁Warren Kurisu 说:“像富士通这样的领导企业采用风河技术,充分肯定了风河的软件和专业能力。风河为富士通提供了全面的解决方案,其中包括行业的实时操作系统、嵌入式Linux和虚拟化技术和支持,这都帮助富士通简化了开发过程,可以为市场提供功能强大的存储设备,以满足现在和未来网络需求。”

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次