• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2015年芯片国产化率将提升8%

来源:电子工程世界
时间:2011-11-14

分享至:

拓墣产业研究所在中国电子展会上举办了2012年ICT产业景气预测研讨会。尽管当前市场受到总体经济前景未明、新科技典范转移大震荡等影响,

 

2011年全球资通讯科技(ICT)产业的创新含量却前所未见,品牌厂间的专利战三不五时上演,在在显示谁掌握关键技术就是赢家。

 

腾讯科技直播本次会议。

 

以下是上海集成电路行业协会副会长蒋守雷演讲实录:

 

谢谢主持人讲的。感谢给我这个机会,给大家报告报告。我笼统的讲一下后面发展的趋势。这里是全球的十年对比,这是前国的,我附带的讲一下上海的。全球上海是三千亿美元,这是中国的销售,这是上海的,这是后面的人民币。后面我主要给大家看一看,我们跟全球相差很远,但大概十年全国增长的速度,2010年是2001年的8倍左右。这个就是我们设备、制造、封测三个部分。以前我们是封装测试为主,芯片制造量比较大,设计很少。我们现在设计占的越来越大,也就是说我们自己的产品越来越多。

 

近我们在搞一个统计,中兴、华为在国内设计公司的比例逐年增长,大概国内的产品占50%左右。这个就是全国设计公司的销售增长图,这是属于高速增长的。这是今年上半年全国的运行情况。在09年的基础上去年是高速增长的,今年上半年还不错。这是上海前几年的增长图。我把这个拿出来是让大家注意全国降低11%,上海降低12%,实际上我们2009年英特尔分公司到成都了,它大概占上海的5%左右。如果抛去它那个因素同比降低是7%左右。当然,去年上海整个增长了33%。

 

这是上海设计企业的增长速度,09年金融危机的时候是增长46%,去年增长68.9%。今年上半年又增长了36%,这是上海前三季度的情况。近大家在说集成电路的状况不好,在往下跌,确实有这个现象,但基本上9月份开始订单出现减少。上海前三个季度的运转可以说比全国的情况还好一些。基本上还是比较稳定的。四季度估计会下降一些,主要是我们加工部分、代工部分下降比较多。这个是上海各个行业的就不说了,也是设计方面占的增长比较快。

 

这是我们说2012年,实际是根据国际上的一些分析公司做的到2015年,近不知道大家有没有注意,全国的分析机构已经说了,基本上要出现反弹了,明年的增长在这个基础上不是一直往下掉。可能明年三四月份差不多就往上走了。到2015年这是3900多亿,我昨天看到大概2014年就3900多亿了,但这个各个分析机构不一样。

 

从市场增长来看,2011到2013年期间,世界半导体市场的年均增长率为6.1%,其中2011年的增长率将从2010年的31.8%增长,跌至为5.4%,2012年增长率若有上升,为7.6%,2013年又为5.4%。从产品结构来看,这些传感器、传动器、微芯片可能会增长的多一些。

 

中国十二五规划还没公布,讨论基本的概念,到2015年是3000亿,当然按照中国的情况是按照每年都增长的情况预测的。这个根据一个是中国市场跟中国产业发展的情况。再一个现在国际的分析机构也有一个说法,以后集成电路产业发展的波动会有,但波动不会像以前那么大,是比较小的波动。在这个基础上中国应该是一直增长的。

 

在这里面设计行业还是会继续保持高速增长,在2010年按照美元算,这是中国半导体行业协会公布的是360到380亿,但设计的时候不止,是500亿。我们上海正式公布是110亿,实际上应该在150亿。因为大家都知道像瑞地克(音)销售公司很好,有几十亿,但在我们报表上反应的才有几千万,因为他都是海外销售的。实际上上海去年150亿也不止。我们近正在做一个工作,就是跟老板讨论,在中国的土地上向政府要优惠政策,中国大陆大量的人力,后政府什么都不要,我们税都给你免了。后就要一个销售的数字都不给还要政府支持,为什么支持你。我有时候跟设计公司就直截了当的讲这个话,当然情有可原,这是我们实际增值税的问题太厉害了。在座的不知道有没有设计公司的,我们近在推广,这个跟税务是有抵触的,用出口退税的办法。特别国家税务总局对我们这个特别支持,不管怎么样,只要是你公司的产品在国内加工多少都不干,都可以出口退税,出口退税一出口,再出口的过程中间国内的消费收入就有了。昨天还在说,这样不是假出口吗,但我们这个行业是特别情况。这个国家税务总局有很明确的,这是我们经过多年的努力争取来的。而且17%退税,这个17%比大家交的税还要多,因为你平时交的增值税,你人力资源的费用、软件的费用在你正常经营的中间反应不出来,在你退税这部分就相应的反应出来了。

 

对于全国的市场到2015年是这样的,要超过1200亿。这是我们产品结构上消费电子无线产品的比重,这个汽车电子发展很快。这个是各个主要应用市场规模的分析,RF方面、GPS无方面,当然这不是正式的产品了,增长速度物联网概念增长速度。这里有两个概念,一个是物联网是温总理亲自肯定的一个概念,是咱们上海微系统所在无锡一个分部提出的概念,全国都在搞物联网。因为物联网可以把什么都网起来,物体连接起来,所以这个增长是很大的。移动终端增长也很快,云计算大家都有一个看法,云计算的概念我有一个说法,当然也是半开玩笑,说云计算就是云里雾里。但既然这个概念全世界都比较明确了,肯定这个方面会有一个逐步清晰比较大的发展。这是上海的,到2010年是一千亿,大概跟全国的增长速度差不多。全国去年是1440亿,到2015年是三千亿,差不多翻一番。上海537亿到一千亿差不多也是翻一番。我们认为这个应该是更多一点,这只是按照目前的规划做的

 

总体上来讲就是设计业会高速发展,制造业要看我们几个大公司的情况,封装测试肯定是稳固发展。芯片制造为什么要看大公司的情况呢?我们自己一个过中心国际(音)下面的发展情况,我们知道前一段时候地震了。还有我们台积电下一步怎么发展,因为我跟台积电的一位领导讨论过,我说你的12寸什么时候来?他说不是我不想来,是马英九跟蔡英文不让来,可能是特殊的政策。但近12寸的呼声越来越大。

 

下一步我就讲讲为什么我们会有比较大的发展,在中国供需缺口带来巨大的市场空间,大家看预测到2015年12000亿元,占全世界差不多一半。全世界四千亿美元。但我们自己能生产的部分是三千亿,缺口越来越大,我有另一个数字原来准备放在上面的,结果两个数字不一致,也跟大家说一下。我们去年销售是1440亿人民币,我们进口花的外汇是1569亿美元。所以我们向北京写报告的时候,我们怕政府脑子糊涂了,总是说石油进口厉害,我们报告上就讲石油跟钢铁加起来还不如集成电路用的外汇多。

 

那我们自己说到2015年3300,包括我们给国外加工的部分都在里面,我们自己的产品很少,绝大多数产品都还是进口的。这个问题说明什么呢?画像我们中国这样的大国,要是在世界复杂的环境中间,都是这样的情况下,我们能不能长期保持这个局面?我觉得不行。无论是中央领导或是我们行业的人都应该市奋力争取改变这个局势。

 

给大家报告一下,我们集成电路的优惠政策本来跟软件一样,但软件到现在增值税超过3%的部分没有变,但我们集成电路还没执行,美国带头欧洲、日本跟上,坚决反对我们的优惠政策。它们提出来,如果你搞优惠政策也可以,我们进口也是3%增值税。这种情况下当时中央专门开会,当然不是中央全会了,中央领导专门开会讨论我们集成电路的规模还不大,如果一放开我们随时大的不得了。所以,后来就下决心让步了。所以美国到现在技术上设备上都被我们控制,我讲一下我原来在无锡到绍兴再到上海,我们跟国外签订的所谓技术的转让合同和设备转让合同都有明确的一条不能用于军工,还有我们的设备不能到伊朗、部分到朝鲜,不能到伊拉克,这都是附加条件。

 

近不知道大家有没有注意到一个消息,我们一个人被美国不知道什么机构设了一个圈套,到匈牙利抓走了,这个人是我们国家需要的美国控制的集成电路。他不到美国去就抓不到,后来匈牙利说我这里有这个电路要不要,后来觉得匈牙利还可以就去了,结果是圈套。还有一个以前的老例子,北京大头女儿的男朋友,就违规向我们国家美国不准卖的设备,被判了一百年的徒刑。所以我说我们国家不可能长期就这样,尽管目前状况比较复杂。

 

这个是到2015年芯片国产化率将比2010年提升8个百分点,这个是讲技术的问题,现在我们中心国际45纳米的技术已经可以小批量生产了,国家025专项下的命令。我们现在在生产55纳米的产品。我们几家公司的40纳米的芯片都已经出来了,另外就是说我们从上海几家公司来讲,近的发展速度超乎常规。09年的销售是8亿,去年是25亿,今年前三个季度18亿。这个方面我们都有一定的技术,特别可喜的跟大家报告,我们设计公司09年金融危机的时候,有的记者打电话,说听有的人员分析说我们设计公私要倒掉一半,问我什么看法,我说胡说八道。大家问你的根据是什么?我的根据就是中国的市场。可以说去年基本上按我原来预计的发展。我们上海将近200家设计公司,真正倒掉的不到10个,后来又几个又到别的地方生长起来了。

 

有一个公司到昆山生长了,有一个公司在无锡生长了,有一个公司到武汉生长起来了。什么道理呢?因为他有技术有团队,产品快出来了但就是因为资金链断了,当时金融危机大家不肯付钱,现在可以了。我说的也不完全对,刚才午餐的时候我说LED、太阳能都应该有很好的前途,这是从全局来讲。但目前我认为投资风险小的是集成电路。什么道理?设计公司快速增长,真正说活不下去的,哪怕是困难的形势下也很少。我们有一个设计公司,技术水平不高,搞到今年1亿多、2亿又上去了,我们的市场太大了。太阳能不多说了,近大家看消息很惨。LED我们主要是核心的东西还不多。

 

我后讲一下我们为什么还会快速发展不会降低。我们国家对这个行业的一系列政策,请大家注意一下,关于整个行业的政策,七大新型战略的参与有几个出来的?好象不多。除了软件跟集成电路别的还没有。太阳能按道理将应该出来了,现在是国家出不来。不光是我们这个出来了,而且在1月底国务院4号文件也出来了,原来2000年是18号文件,现在是4号文件。4号文件是早,大家知道1号文件每一年都是农业方面的,4号文件是中央领导把我们这个行业看的非常重要,这个政策上一个是财税政策,两免三减、半五免五减都是国家的政策。

 

刚才说集成电路出口退税的政策,税务总局就专门发了一个文。我们海关关于进口原材料零配件的免税进口政策也是专门发文。什么道理?这些部门都感受到这个的重要性。近还在讨论关于设备材料要不要扩展,还有封装测试现在正在用,估计扩展的可能很大,整个产业链都享受这个政策。

 

第二个投融资政策,这次18号文件没有的,尽管细的还没有出来,国家拿多少钱还不知道。但是,有的信息已经反应不错了。上海市政府拿出一部分钱给国外一个投资公司,合资建立了一个专门对集成电路的投资公司,国家发改委也有补贴,现在也正式成立了。

 

还有是我知道的一个消息,全国五百强零件排在第119位的公司,在安徽准备十年投资一千亿对整个产业链,当然现在刚开始动,我们对它还不好评价。名企业如果能大规模投资我们这个产业,我们就有希望了,因为现在我们只靠政府,这个投融资会越来越好。我也不是吹牛,我们这个行业风险低。可以贷款,风险低。银行的政策,这里有两个专项,实际不止,01专项、02专项、03专项占很大的比例,04专项有数控机床。我们上海市政府已经提前在讨论上海市落实10号文件的政策。一个是大市场,一个政府的重视,不是光国家重视,各个地方的政府凡是经济条件比较好都招商引资。

 

所以,这个方面我们预计今后十年我国的集成电路产业都必将是一个大发展的事情,什么道理呢?将来会影响我们发展的是印度社会环境改善之后对我们有影响,但印度的社会发展我们不能在政治上评论。

 

所以说我们这个协会干什么?就是为大家服务,不光为上海服务,为全国各地服务,只要大家需要,我们在上海跟海关、税务、电力都有很好的关系。去年世博会一个企业有一个电力问题,找了我们,我们三天解决了问题。海关基本上没有解决不了的问题,海关总署开会就找我们去了两三次。税务有一年的所得税就是我们帮助免掉的。当然我给我们会员提的是这个说法,只要你有困难有问题,又不违反国家法规,站得住脚的都找我们协会,我不一定保证但一定努力,欢迎大家多到上海,谢谢大家。

 

标签 国产化芯片 拓墣 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻