处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恒流精度±3.2%的7W LED驱动解决方案

恒流精度±3.2%的7W LED驱动解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-13

【导读】:安森美公司的NCL30105是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,它经过优化,用于深度连续导通模式,省去了输出电解电容,主要应用于LED灯条、LED路灯、LED灯泡等。

NCL30105器件是峰值电流控制,固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器。它经过优化,用于深度连续导通模式,省去了输出电解电容。它具有关闭时间可调器,其控制器可以驱动MOSFET的500kHz的 开关 频率。其专用的调光引脚,能够采用脉宽调制逻辑信号,直接进行LED调光。其软启动引脚可创建启动序列,以使峰值电流慢慢斜坡上升,用于调整峰值电流设定点,进行类比调光控制。该器件具有强大的保护功能,可以检测开关过流故障,还可以大限度地检测实时故障。

功能:

恒定关断时间电流模式控制
可调的关闭时间
内部的前沿熄灭
流入250mA/流出500mA峰值驱动能力
±3.2%电流检测精度在25℃
内置启动延迟
3.3 V逻辑电平调光输入
无铅器件
NCL30105安全特性热关断实时保护过流保护

应用领域:

液晶显示面板的LED背光驱动器
LED灯条
LED路灯
LED灯泡

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次