处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

应用于列车客户信息系统的嵌入式电脑方案

应用于列车客户信息系统的嵌入式电脑方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-12

导读:华北工控推出了新一代冰翅嵌入式电脑BIS-6660,该款电脑采用模块化设计,华北工控全新的二代冰翅结构。性能稳定,结构紧凑,是列车客户信息系统中嵌入式电脑的选择。

随着信息化、智能化、网络化的高速发展,嵌入式系统技术获得了更为广阔的发展空间,比如在工业自动化的市场中,工业过程控制、数控机床、机器视觉、电力系统检测应用,在交通行业市场中,车载多媒体设备、车辆检测设备、自动售票设备等等,都会广泛的采用嵌入式设备。目前“物联网”这个概念在行业中被炒得火热,各省市都开始运作物联网基地,进一步推动嵌入式系统需求的发展。

在当前的调整与机遇下,为了能够更好的迎合市场发展,作为嵌入式电脑的重要厂商之一,华北工控推出了新一代冰翅嵌入式电脑BIS-6660,该款电脑采用模块化设计,华北工控全新的二代冰翅结构。性能稳定,结构紧凑,是列车客户信息系统中嵌入式电脑的选择。

系统要求

◆ 嵌入式产品采用模块化设计
◆ 产品的规格和接口都有特殊的要求
◆ 性能稳定,结构紧凑,能很好的嵌入列车客户信息系统中
◆ 抗震性强,显示能力强,能长时间的稳定运行

系统方案

客户需要设计在列车上使用的车载多媒体显示服务器设备,如今轨道交通的飞速发展,大大方便了人民,对于如此庞大的客流群体,放置在车厢内部能够提供多种形式流媒体的显示终端自然成为了众商家们炙手可热的必争之地,客户设计的多媒体显示器服务放置在列车中部,用来同时控制多节车厢的媒体播放,支持wifi和3G扩展,功耗低、散热能力强、性能稳定、抗震性强,针对客户的一系列要求,华北工控的销售工程师为期推荐了新一代冰翅嵌入式电脑BIS-6660,该嵌入式主板采用Intel NM10芯片组,,板载强大的Intel Atom N2800/D2500处理器,提供1条SO-DIMM插槽,单条容量可达4GB,机箱采用华北工控新一代冰翅结构,散热能力更强,功耗更低。性能稳定,I/O接口丰富,扩展能力强,维护起来方便。很好的满足了列车客户信息系统中对媒体显示服务器的要求。

产品特点

◆ 基于Intel NM10芯片组, 板载Intel Atom N2800/D2550处理器
◆ 全新的二代冰翅结构,支持快捷安装,易于维护
◆ 1条SO-DIMM支持 DDR3 1066MHz,支持4GB
◆ 支持WiFi和3G网络扩展,提供1个板内SIM 卡槽(可选)
◆ 支持DVI/VGA独立双显示
◆ 丰富的I/O面板接口:1x VGA /1x DVI /2x COM /1x LAN/1x Audio

系统评价

华北工控新一代冰翅嵌入式电脑,应用于列车客户信息系统中,很好满足客户的所有需求,大大降低了客户成本,为客户产品的快速上市打下了坚实的基础。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次