处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中低端的卡车仪表显示系统方案

中低端的卡车仪表显示系统方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-12

【导读】该方案适用于24V供电系统的卡车,是一款中低端的卡车仪表显示系统;主控MCU采用英飞凌的XC2200系列单片机,通过采集各种组合开 关信号、接收来自CAN网络上的信息包,解析出发动机信息、车辆行驶信息、底盘信息等等……

该方案适用于24V供电系统的卡车,是一款中低端的卡车仪表显示系统;主控MCU采用英飞凌的XC2200系列单片机,通过采集各种组合开 关信号、接收来自CAN网络上的信息包,解析出发动机信息、车辆行驶信息、底盘信息等等,在仪表盘上以指示警告灯或者在液晶屏上的显示出相应的信息。结构组成如下图所示。

性能指标:

① 工作电压:18~36 V

② 工作温度:﹣40~105 ℃

③ 仪表电机控制精细,柔和自然

④ 采用TFT彩色液晶屏,全故障信息显示,视觉效果好

产品图片:


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次