处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恒流精度±3.2%的7W LED驅動解決方案

恒流精度±3.2%的7W LED驅動解決方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-12

导读:安森美公司的NCL30105是峰值電流控制固定關斷時間的降壓控制器,適合用於LED驅動器應用,它經過優化,用於深度連續導通模式,省去了輸出電解電容,主要应用于LED灯条、LED路灯、LED灯泡等。


NCL30105器件是峰值電流控制,固定關斷時間的降壓控制器,適合用於LED驅動器。它經過優化,用於深度連續導通模式,省去了輸出電解電容。它具有關閉時間可調器,其控制器可以驅動MOSFET的500kHz的開關頻率。其專用的調光引腳,能夠採用脈寬調製邏輯信號,直接進行LED調光。其軟啟動引腳可創建啟動序列,以使峰值電流慢慢斜坡上升,用於調整峰值電流設定點,進行類比調光控制。該器件具有強大的保護功能,可以檢測開關過流故障,還可以大限度地檢測即時故障。

功能:

恒定關斷時間電流模式控制
可調的關閉時間
內部的前沿熄滅
流入250mA/流出500mA峰值驅動能力
±3.2%電流檢測精度在25℃
內置啟動延遲
3.3 V邏輯電平調光輸入
無鉛器件
NCL30105安全特性
熱關斷
即時保護
過流保護

應用領域:

液晶显示面板的LED背光驱动器
LED灯条
LED路灯
LED灯泡

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次