处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通创锐讯高端口有线和无线数千兆位交换机解决方案

高通创锐讯高端口有线和无线数千兆位交换机解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-12

导读:高通公司日前宣布,其子公司高通创锐讯为中小型企业客户推出业内款统一有线和无线交换功能的产品,高端口数千兆位交换机解决方案的QCA871x系列,以及由高端口数有线解决方案组成的QCA851x系列。


这些新的高性能交换机解决方案旨在以不同价位实现简单的自动化端到端交换和接入点解决方案,帮助世界各地的中小型企业客户实现高级云管理功能,而这些高级功能一般只用于企业级交换机解决方案。

通过QCA871x系列,高通创锐讯率先将无线控制器功能整合到交换机芯片中,其实现的解决方案能够以线速同时处理和转发有线以太网802.3和Wi-Fi 802.11数据包。此外,QCA871x支持完整的无线接入点控制和配置协议(CAPWAP),可以实现接入点远程控制和管理,以增强网络性能和降低维护成本。QCA871x还消除了对传统Wi-Fi接入控制器架构中通常采用的外部多核CPU的需要,而代之的是一个集成的高性能CPU,从而为满足中小型企业的需求提供具竞争力的成本结构。

大多数中小型企业没有为网络安全功能提供专门的IT支持。为弥补这种网络管理上的缺口,QCA871x和QCA851x解决方案实现了普通交换机产品中没有的独特的一系列简便易用、高度安全的功能。除本机DOS预防技术和多阶段ACL引擎外,QCA871x和QCA851x包含业内的多级隔离加速器,允许用户使用简单的选择和点击,创建端口隔离和专用VLAN等功能。

高通创锐讯的QCA871x/QCA851x交换机系列还在一个简便易用的解决方案中提供了丰富的管理型第二层/第三层(L2/L3)功能,相对于传统企业级交换机,降低了复杂性和成本结构,从而为中小型企业市场提供了性能高而又经济的解决方案。

为迎接新兴国家严酷的环境和电力挑战,新交换机系列拥有高通创锐讯正在申请专利的浪涌保护及先进的防静电放电(防ESD)技术。这些增强技术减少了生产线和现场潜在的浪涌和ESD损坏,降低了总体拥有成本。

通过当前的大容量单端口局域网在主板技术(LOM)、物理层收发器(PHY)和SOHO交换机解决方案,高通创锐讯在过去12个月中出货的以太网芯片数量已经突破1亿块。在其大容量市场专业知识基础上,高通创锐讯处于独一无二的位置,可以满足业内不断增长的中小型企业高端口数千兆位以太网市场的需求。

高通创锐讯全球副总裁以太网事业部总经理朱景尧表示:“高通创锐讯的全球研发和工程小组在多个以太网市场中拥有公认的经验。随着有线和无线网络的融合,现在是我们进入高端口交换市场,加快有线和无线一体化网络发展势头的绝好机会。”

高通创锐讯新的高端口数千兆位以太网交换机系列现已向全球客户发送样品,预计将从2013年季度起批量出货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次