处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

同方锐安出入控制全线产品及解决方案闪耀北京安博会

同方锐安出入控制全线产品及解决方案闪耀北京安博会
来源:EEWORLD 时间:2012-12-11

12月3日- 6日,2012中国国际社会公共安全产品博览会在京隆重举行。作为全球影响力、规模的安博会,本次展会吸引了国内外上千家企业参展。作为出入控制行业品牌,同方锐安携全系产品及解决方案精彩亮相安博会,为业界同行展示了自主研发的国密安全门禁、高端门禁控制器、人行安全通道、车辆门禁智能查验系统、智能楼宇及企业园区一卡通系统等丰富的产品及行业解决方案,在展会现场吸引众多国内外参观者、采购商以及各界媒体的广泛关注。

近年来,同方锐安在出入控制领域发展日新月异,产品不断推陈出新。此次展会上,公司发布的6200M门禁读卡器、新款人行通道、磐石门禁控制器、多版本一卡通产品,以全新的面孔给参展观众带来不一样的精彩体验。凭借在出入控制领域多年来的发展积淀,同方锐安出入控制五大实力产品线和配套软件平台,所形成的强大行业解决方案能力得到了行业专家的一致认可,由此进一步确立巩固了同方锐安在出入控制行业中的地位。

同方锐安安全门禁产品,定位于高安全领域,拥有良好的口碑与产品解决方案,其中国密算法的安全门禁系统在市场处于占有率的位置。 新发布的6200M新款安全门禁读卡器产品,从外观、材质、工艺、技术方面,在延续同方锐安精益求精的产品理念上持续创新,不仅外观出众,更内嵌高安全密码模块,可为重要门禁系统提供增强的安全解决方案。

同方锐安“磐石”系列工业级高端控制器,是基于32位CPU的高速智能化ARM平台,反应速度更胜一筹,是真正的基于TCP/IP网络的门禁控制器。产品按照工业级要求设计与生产,对恶劣使用环境的适应力更强。适用于大中型系统,组网方便,功能强大,安全可靠,坚若磐石。

同方锐安智能楼宇/企业园区一卡通系统是真正的基于CPU卡技术的一卡通系统。公司根据楼宇、集团、园区等不同的行业特征及应用需求,形成了包括企业园区版、智能楼宇版、国密行业版三类定制版的多版本一卡通平台,使得产品更加适合市场多方面需求。目前,同方锐安业已成为了一卡通行业的领跑者。

同方锐安新款摆动式人行通道TF-DF200S定位于智能楼宇的高端产品,为客户提供极致的安全保证和通行体验。外观设计和工艺精湛,技术上突破性采用了直流无刷伺服电机和高密度红外检测光幕技术。可以精确的监测到运动中的物体,确保人行通道的高安全。产品目前已在高档写字楼、智能楼宇得到广泛应用。

同方锐安车辆门禁智能查验系统采用车牌动态识别和RFID远距离识别技术,能够实现机动车进出的安全管理,确保不会出现误识别的现象。可以作为门卫或哨兵的辅助识别系统,具有极高的行业针对性与高安全性,特别适用于各类安全保密单位、各类军工科研机构、大型国有企业。

为期4天的展会在热烈友好的氛围中落下帷幕,同方锐安在出入控制行业的发展道路上还将高速前行。以客户需求为导向的同方锐安,将会继续坚持自主研发创新和差异化发展策略,以品牌为先导、以产品为核心,致力于成为一流的出入口控制设备和解决方案提供商。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次