来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-11
如果你在PC时代知道intel,那么移动互联时代你应该有必要认识一下 ARM 。这家的半导体知识产权(IP)商,它不仅处于行业价值链的顶端,而且拥有独特的商业模式。
简单来说,ARM这家总部在英国的公司设计高性能、廉价、耗能低的RISC处理器方案,并将其授权给第三方合作伙伴,第三方合作生产基于ARM架构芯片,ARM则按芯片价格与出货量获得一次性授权费与版税提成。该公司2011年营收7.85亿美元,同比增21%,税前利润3.67亿美元,同比增37%.
价值链的顶端
我们有必要解释RISC,即精简指令集计算机,这是相比复杂指令集CISC而言,CISC任务处理能力强,intel采用的正是CISC指令,在桌面电脑领域大行其道,RISC则是通过精简CISC指令种类、格式,简化寻址方式,达到省电高效的效果,适应与手机、平板、数码相机等便携式电子产品。
ARM早于1990年由Acorn公司改组而来,Acorn正是RISC的鼻祖,由于价格低廉功耗少的特点天然适合移动设备,1990年11月, 苹果 150万英镑投资Acorn后,该公司重组为ARM,随后便开启了它的世界标准之旅。
初创时期的ARM没有商业经验和管理经验,当然也没有做世界标准这种愿景,运营资金紧张,工程师人心惶惶,后ARM决定自己不生产芯片,转而以授权的方式将芯片设计方案转让给其他公司,即“Partnership”开放模式,公司在1993年实现盈利,1998年在纳斯达克和伦敦证券交易所两地上市,同年基于ARM架构芯片出货达5000万片。
进入2000年,开始受益于手机以及其他电子产品的迅速普及,ARM系列芯片呈爆炸性增长,2001年11月出货量累积突破10亿片,2011年基于ARM系列芯片单年出货79亿片,年营收4.92亿英镑(合7.85亿美元),净利润1.13亿英镑。
据统计,2011年智能手机出货4.7亿部,ARM架构芯片占90%,功能手机出货6.6亿部,ARM架构芯片占95%,硬盘和固态驱动器出货7亿个,ARM占90%,数码相机1.5亿台,ARM占80%,打印机1亿部,ARM占65%,数字电视和机顶盒4亿台,ARM占40%,另外还包括网关路由器、智能卡等领域占据一定市场份额。