处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪思展示新型基于FPGA的摄像机方案和HDR-60开发套件

莱迪思展示新型基于FPGA的摄像机方案和HDR-60开发套件
来源:chinaaet 时间:2012-12-10

近日,在北京举办的中国国际社会公共安全产品博览会(安博会)上,莱迪思(Lattice)就展示了采用其低密度和超低密度 FPGA 的新型摄像机设计解决方案和HDR-60开发套件,此外,Lattice市场营销解决方案总监TedMarena,Lattice工业和汽车市场战略营销经理KambizKhalilian以及Lattice北中国区域技术经理宋铁臣还向记者介绍了Lattice在安防领域的相关技术。

图1Lattice市场营销解决方案总监TedMarena(中),Lattice工业和汽车市场战略营销经理KambizKhalilian(左)以及Lattice北中国区域技术经理宋铁臣(右)

“前中后”通吃

基于LatticeFPGA的摄像机解决方案横跨了常用的摄像机架构:图像 传感器 接口、图像信号处理(ISP)和视频输出接口,如图2所示。宋经理介绍到:“很多传感器有自己的接口,LatticeFPGA支持多种图像传感器接口,如Aptina的HiSPi、Panasonic的Sub-LVDS、Sony的串/并行Sub-LVDS以及MIPI的CSI-2。此外,双/多图像传感器桥接(允许单个ISP连接至一个以上的图像传感器)也可以用LatticeFPGA实现。Lattice还推出了SensorExtender(传感器扩展器)IP,允许图像传感器远离ISP,通过低成本的CAT5 电缆 将图像传感器距离延伸至10m,并实现高达1080p的分辨率。”

图2常用的摄像机架构

在图像信号处理方面,Lattice的第三方Helion公司推出了基于LatticeFPGA的90多个独立的图像信号处理方面的IP,可实现高动态范围成像(HDR)、H.264编码器、自动对焦和视频分析(人数统计、入侵检测、目标检测以及摄像机篡改检测)等,客户可根据需求定制IP,而且这些IP是可以免费试用的。宋经理还特别演示了HDR,可以看到它提高了图像亮和暗区域之间的动态范围,简单地说就是以前图像中不清楚的暗处和亮出都可以看清楚了,如图3所示。

图3高动态范围(HDR)示例

在摄像机的后一个环节,即视频输出上,由于现在输出标准非常多而且复杂,如LVDS、SDI、HDMI、以太网MAC,还没有哪个芯片厂商能把所有接口集成进去,这就给FPGA留下了很多机会。使用FPGA可以利用不同的IP实现不同的接口,可以节省厂商的硬件开发成本。Lattice现有的方案有HD-SDIIP和摄像机、HDMI以及USB3.0解决方案。

合作共赢

宋经理特别强调到:“在传感器接口部分,TI、Hisilicon以及NXP都使用了基于LatticeMachXO2的传感器桥接,CSR使用了LatticeiCE40,TI还使用了基于LatticeMachXO2的双传感器桥接。而在视频输出部分,基于TIDM368的SDI摄像机也用了LatticeECP3-17FPGA。”

虽然一些芯片厂商在谈到自己的时候总想与FPGA撇清界限,强调不需要FPGA,但是上面的例子也恰恰可以印证一点:不管视频处理器如何强大,还是有FPGA的用武之地的,也打消了视频处理器与FPGA之间“有你没我”那种完全竞争的概念。Ted他们也坦言:“总体上说,与DSP相比,FPGA成本相对较高,而且随着DSP性能越来越强大,用FPGA实现复杂算法的需求其实在降低。但是当接口非常丰富的时候,包括前端的传感器接口和后端的显示接口,只用视频处理器就会很吃力,需要做很多不同的芯片来满足要求,FPGA凭借其灵活性能够应付自如,而且增加的成本也不多。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14170次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次