来源:电子工程世界
时间:2011-11-11
以NFC为代表的近距离无线通讯技术已经不是什么新鲜玩意了,而近场通讯的实用性和便利性,也使其成为业界一大热点,众多顶级公司都对这项技术寄予厚望,连全球的手机芯片制造商高通也推出了近距离P2P通讯技术AllJoyn,两台同样使用AllJoyn技术的设备可以快速实现数据共享。
与此前的一些近场通讯技术相比,AllJoyn 的突出之处主要有两点。首先是不需要依赖GPS和3G,而是利用蓝牙或Wi-Fi来进行定位和文件传输。这样一来,设备之间的发现和匹配就会变得更快更准确,文件共享更迅捷。打个比方,如果你安装了支持AllJoyn技术的应用,而身边朋友的设备中具有同样的功能,那么你们就能通过蓝牙或Wi-Fi进行互联,实现数据交换。按高通的说法,只要相关技术基于高通的FlashLinq标准来连接,两台设备间的距 离可以达到1Km。
其次是开源。本质上说,AllJoyn并非是基于其芯片的硬件标准,而是一个开放源代码的系统平台。对开发者来说,在多台设备之间进行数据传输时,新设备的加入和离开往往牵涉到很复杂的算法和安全问题。高通的AllJoyn可以帮助开发者解决这类问题,而且不需要针对AllJoyn技术重新进行P2P编码,只要在AllJoyn官网下载SDK,然后将代码整合到正在开发的应用中就行。
AllJoyn的适用范围非常广泛,而且不依赖于运营商的数据网络,对开发者和消费者来说显然和有吸引力。比如说在游戏领域,采用AllJoyn 后,不用3G等运营商网络就能实现同一区域内的多人对战;此外,结合LBS技术,AllJoyn可以让相关应用更具互动性,比如说两个同样使用了 AllJoyn技术的应用的人彼此接近时,AllJoyn可以作出提醒。
目前AllJoyn技术还在不断完善,相关标准也在陆续制定,鉴于其技术的独特性和开放性,其前景也被很多人看好。