处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Surface RT:这是一个超现代的设计?

Surface RT:这是一个超现代的设计?
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-10
  • 12月7日消息,到目前为止尽管外界对 Surface RT 的评价存在争议,但并不影响这款平板的出众。Surface RT在众多平板外观趋于同质化的情况下,凭借厚实的手感、全新的材质和时尚的设计外观刺激着消费者的眼球。Surface RT正式上市已经超过一个月的时间,用户对于这款 微软 为用户量身打造的Windows RT平板并不陌生。但是很多人对这款产品并不买账,甚至认为Surface RT虽然尝试在触控体验和桌面环境进行平衡,但实际两个方面都不讨好。

    对于这样一款颇具突破性意义的产品,Pocketnow编辑Michael Fisher也给出了自己对Surface RT平板的态度。

    缺憾

    对科技极客用户而言,Surface RT非常具有诱惑力,因此必然不会早早的就遭到市场淘汰。不过由于Windows 8不一致的用户体验,Windows RT设备的体验可能会遭到牵连。

    这并不是因为Windows RT不成熟,也不是稳定性的问题。就像初体验Windows Phone 8时一样,用户可能会对应用程序的兼容性感到不满。Windows RT设备由于不提供完整版的桌面环境支持,因此部分功能在运行时就会受到限制。从用户角度出发,要么该功能完完整整的向用户提供,要么干脆就不要出现。但现在Windows RT面临的问题则是部分功能存在,但却没有用,并且还会偶尔报错。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
    2 1N4001 0.19MB 18142次
    3 DAC1220E 0.95MB 16466次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次