台积电
的「
苹果
春燕」提早1年来到!瑞信证券昨(7)日指出,台积电近期接获1笔来自苹果的28纳米高阶处理器订单,预计从明年第2季起以单月1.5万片12寸晶圆扩量试产,因此,火速将投资评等调升至「表现优于大盘」。
此外,瑞信证券也看好日月光将成为这笔苹果急单的后段封装测试厂商,可同步受惠。
外资圈原本大多预期,台积电从三星手中抢下的苹果订单,后年才会出货,因此,苹果若提早1年下单给台积电,等于利多题材由预期化为实际。
根据瑞信证券台湾区研究部主管艾蓝迪(Randy Abrams)的预估,若以今年与明年分别达20%与35%的苹果处理器下单比重计算,苹果占台积电营收比重将分别达5%与12%,且iPhone明年下半年下单比重拉高、贡献将会更为显著。
对于艾蓝迪所指称的「苹果急单」,瑞银证券亚太区半导体首席分析师程正桦表示,先前曾约略听到苹果送样本到台积电进行技术测试,但还不到「芯片(chip)」地步,如果进度真的进展到明年第2季可试产,当然是好消息。
艾蓝迪指出,以苹果产品出货量计算,明年与后年预估每个月分别需要6.2与7.9万片12寸晶圆,以每片ASP约6,000美元为例,光是产值就高达45亿美元,若是20纳米的ASP约8,000美元,更达74亿美元。
艾蓝迪指出,受惠于多位智能型手机与平板处理器客户的高度竞争,台积电将出现第二波28纳米需求潮,现在已为高通、联发科、展讯、Marvell与数家中国IC设计厂代工4核心芯片,因此,预估28纳米占营收比重将从今年第四季的20%拉高至明年第四季的36%。
在苹果28纳米急单效应带动下,原本中性看待近期台积电股价走势的艾蓝迪,昨天火速将投资评等与目标价分别调升至「表现优于大盘」与109元,明年本益比约15倍(为11至15倍历史区间的高点),明年P/B值3.4倍,明年与后年每股获利预估值则分别为7.25与8.2元。