处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果公司的业务帮助韩国供应商扭转了小显示器市场的颓势

苹果公司的业务帮助韩国供应商扭转了小显示器市场的颓势
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-06
  • 得益于向智能手机和平板电脑原厂设备制造商(OEM),特别是 苹果 公司销售液晶 显示器 (LCD)。韩国 面板 供应商9月份在小中型显示器(SMD)市场逆势上扬,与8月份出货量相比增加9个百分点。

    根据IHSiSuppli提供的小中型显示器价格追踪报告和分析(纽交所代码:IHS),韩国小中型显示器面板供应商三星显示器公司和LG显示器公司9月份的出货量达到4800万台,较前一个月的4400万台有所增加。相比之下,作为竞争对手的六家台湾供应商的组合面板出货量在此期间下降了3%,从1.723亿降到1.668亿台。

    两组数据总和为2.148亿台,与8月份的2.163亿台边际相比下降0.7%,如下图所示。

    "三星9月继续为iPad供应LCD面板,尽管与2012年上半年相比它对苹果的月度出货量呈下降趋势,"IHS中小显示器主任VinitaJakhanwal说。"LG显示器公司预计将成为iPad产品线的主要供应商。其他顶级智能手机和平板电脑制造商与苹果公司的业务增加了这两家韩国公司小中型显示器的出货量。"

    苹果新平板电脑生产线及其可能影响

    苹果公司在10月下旬宣布发行新的第四代iPad,采用与第三代iPad相同的9.7英寸视网膜显示屏。新一代iPad分辨率为264,像素为2048x1536,相当于iPad2分辨率的两倍。

    同时,苹果公司推出了iPadmini,与标准相比屏幕尺寸缩小到7.9英寸。iPadmini采用与标准ipad相同的IPS技术,使其具有更宽广的视角。iPadmini屏幕的分辨率为163ppi,像素为1024×768,并不采用视网膜显示屏。iPadmini比第三代iPad厚度薄了23%,重量轻了53%;其像素密度也比谷歌Nexus7和亚马逊KindleFire平板电脑减少了25%,比Barnes&NobleNookHD减少了33%。

    苹果公司进军7英寸平板电脑将使市场进一步多元化,很可能会刺激消费者对此类尺寸的需求增加。

    面板需求的不断增长可以刺激更多供应商在更新、更大的晶圆厂启动生产策略。

    如果苹果未来进一步减少三星的订单,它有可能为其他平板显示器供应商提供机会,例如台湾的友达光电和奇美电子,日本的夏普及其他企业。然而,产能提高、技术要求和定价问题仍是其它一些供应商关注的焦点。

    平板面板价格上涨,但手机面板价格下跌

    新的平板电脑产品推出使9月平板电脑面板总价升至49.65美元,与8月份的48.35美元相比上涨了3%。

    然而,在平板电脑面板市场,价格上涨或下跌取决于具体的面板尺寸。9.x英寸平板面板的平均价格较上月下降0.6%至58.43美元。7.x英寸平板面板的价格下跌1.2%至46.27美元。与9.x英寸和7.x英寸市场的集体萎靡不同,随着8.9英寸,像素为1920×1200的KindleFireHD的上市,8.x英寸平板电脑面板的价格猛增19.8%至53.19美元。

    平板电脑面板总体价格的上涨并不适用于移动手机面板。9月移动手机面板价格下跌0.7%至11.71美元,低于上月的11.79美元。