来源:21ic
时间:2012-12-06
21ic讯 Mouser Electronics宣布备货恩智浦半导体(NXP Semiconductors)LPC800 LPCXpresso开发板,该板搭载了为8位MCU市场而设计的全新32位 LPC800 MCU家族。NXP LPCXpresso是一个具有全功能IDE的软件开发工具,支持LPC800的整个产品设计过程,轻松推动向32位架构的过渡。基于超低功耗的30MHz ARM Cortex-M0+处理器,LPC800设计针对8位应用市场应用,提供确定、实时的性能。在不增加方案复杂程度的情况下,LPC800把灵活性提高到了一个新的水平,集成有简单易用,创新设计的外设,如一个灵活的 开关 矩阵和一个状态可配置定时器。
Mouser半导体产品副总裁 Mike Scott表示, “Mouser兴奋的在全球介绍这款令人期待的新开发工具。作为开发了基于ARM核LPC 系列微控制器产品的革新者,NXP在业界具有很强的声誉,同样出色的混合信号和标准产品方案瞄准了广泛的市场和应用。嵌入式工程师对这块新开发板期待已久。”
“对于还没有准备切换到32位微控制器的8位嵌入式开发者,我们请你们再看一看,我们新的LPC800 的LPCXpresso开发板将帮助8位开发者切换到32位。” NXP 副总裁兼微控制器产品线总经理Jim Trent表示,” 我们很高兴与Mouser成为合作伙伴,一起为市场带来的LPCXpresso开发板,将LPC800和Cortex-M0+处理器带进嵌入式社区。 Mouser业务覆盖全球,聚焦于向业界介绍的产品和技术,其网站具有深而广的资源,Mouser强调服务设计工程师的需求。”
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。