处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

便携医疗设备的IWAS无线充电设计

便携医疗设备的IWAS无线充电设计
来源:我爱方案网 时间:2012-12-05

【导读】想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师,在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。无线充电设计已近在咫尺,IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电…

无线充电离我们已经近在咫尺。它首先是用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。

想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电。这样你就能到下一个病人或伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病 人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。

无线充电的标准

行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线充电联盟(WPC)的标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分:功率发射 器、功率接收器以及这两个器件之间的通信协议。这个标准的主要特点是(见图1):


 
图1:无线充电系统方块图(来源:无线充电联盟网站)

一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的 近场电磁感应。

使用一个次级(或接收)线圈传输大约5W功率。

工作频率范围为110Hz至 205kHz。

在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量;自由定 位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。

可以达到非常低的待机功耗,这取决于具体的实现方法。

能够灵活地把系统集成到便携式设备。

一个简单的通信协议就能够使便携式设备完全控制能量传输过程。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次