• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

【DIY图文详解】自制2.4G全向天线

来源:我爱方案网
时间:2012-12-04

分享至:

【导读】很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴 电缆 。本文介绍一个容易制作 的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。

很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。

有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。

不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试有将近8dBi增益。制作花了N多个小时,但是机械强度却不很理想。于是我就给同轴电缆天线缠上加固木条,并把 它装进25mm的 电线 导管。当一个朋友告诉我,有人把一段铜线弯曲成一个简单的天线,就有6dBi的增益,我的好奇心被激发起来了。这个天线有一些超越同轴电缆天线的优点,降低了制作难度,天线更小、更坚固。

虽然 6dBi的增益小于8单元的同轴电缆天线,但是可以通过增加元件的数量来改进。每两个单元可以增加3dBi的增益。

所需器件清单:

需要的原料
大约300mm长,截面2.5平方毫米的铜线
N型母接头
长250mm ,外径20mm的轻型电线导管
2 个适用于20mm电线导管的端盖
装配天线还需要:
2 个适用于20mm 电线导管的夹具,或者金属支架

我用的是一段截面2.5平方毫米的废旧铜线。这种铜线的直径大 约是1.6mm,不需要借助任何特殊工具就能弯曲到需要的形状。

还需要用N型母接头把天线和无线装置连接起来。也可以用其它接头 (比如:TNC,SMA等等),这取决于你的连接线端的接头。我用的是下面的这种

标签 电线 电缆 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻