• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Linear用于汽车前灯的LED驱动器IC,效率达98%

来源:我爱方案网
时间:2012-12-04

分享至:

【导读】Linear近推出的一款同步四 开关 降压-升压型 LED 驱动器和稳压器控制器,可在工作模式之间无缝转换外,其独特的同步降压-升压型拓扑使工作效率高达 98%,这极大地减小了散出功率损耗产生的热量所必需的散热器之尺寸和重量。

今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性能特点是能充分地对 LED 灯调光。因为 LED 是用恒定电流驱动的,而 DC 电流值与 LED 亮度成正比,那么要改变 LED 的亮度,就有两种通过控制 LED 电流来调光的方法。种方法是模拟调光,采用这种方法时,通过降低恒定的 LED 电流值,成正比地降低 LED 的 DC 电流。降低 LED 电流可能引起 LED 色彩变化,或者导致对 LED 电流的控制不准确。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率接通和断开 LED,以这样的频率开关,人眼是察觉不到的。PWM 调光的占空比与 LED 的亮度成正比,而接通时 LED 电流保持相同的值 (如 LED 驱动器 IC 所设定的那样),从而在高调光比时,保持 LED 色彩不变。在某些应用中,这种 PWM 调光方法可以在高达 30,000:1 的调光比情况下使用。

尤其是在驱动高亮度 (HB) LED 的情况下,LED 驱动器 IC 必须能以一种既满足输入电压范围又满足所需输出电压及电流要求的转换拓扑,为很多不同类型的 LED配置提供足够的电流和电压。因此,在理想情况下,高亮度 LED 驱动器 IC 应该具有以下特点:

宽输入电压范围:高达 100V
宽输出电压范围:高达 100V
高效率转换:高达 98%
对 LED 电流匹配进行严格调节:在温度范围内变化少于 2%
低噪声、恒定频率工作:高达 2.5MHz

独立电流和调光控制
宽调光比:高达 30,000:1
多种转换拓扑,包括降压型、升压型、降压-升压型和 SEPIC
很多保护功能,例如对 LED 串开路、LED 引脚至 VOUT 短路提供保护,以及准确的欠压闭锁门限 小型和占板面积紧凑的解决方案,需要少的外部组件

需要阅读更多内容,请先登录查看!

标签 开关 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台

更多新闻